6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

25 - Controladores de nível LC

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 2 of 6 Intermédio

Até quantos amperes o LC 231 oferece o método de arranque direto?

Pergunta 3 of 6 Intermédio

Os controladores de nível LC anteriores ofereciam funcionalidades de comunicação?

Pergunta 5 of 6 Intermédio

É adicionada proteção do motor à unidade do controlador de nível LC?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Os controladores de nível LC suportam tanto o funcionamento tradicional com boiadores, como com transmissores de nível analógicos?

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 25 - Controladores de nível LC

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 25 - Controladores de nível LC teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual é a essência da funcionalidade antibloqueio?
A: A bomba funciona de acordo com um intervalo definido, mesmo em estações fora de períodos de pico
Correct
Q: Até quantos amperes o LC 231 oferece o método de arranque direto?
A: Até 12 amperes
Correct
Q: Os controladores de nível LC anteriores ofereciam funcionalidades de comunicação?
A: Não, esta gama é a primeira a fazê-lo
Correct
Q: O que significa PTC?
A: Coeficiente de temperatura positivo
Correct
Q: É adicionada proteção do motor à unidade do controlador de nível LC?
A: Sim, é
Correct
Q: Os controladores de nível LC suportam tanto o funcionamento tradicional com boiadores, como com transmissores de nível analógicos?
A: Sim, suportam ambos