Como realizar a instalação e o comissionamento do controlador de nível LC

Apreenda a realizar a instalação e o comissionamento do controlador de nível LC e saiba como testar o produto depois de configurado

Graças ao seu visor intuitivo e à capacidade de se ligar à aplicação

Grundfos GO para smartphone, a instalação e o comissionamento do controlador de nível LC são simples.

Neste módulo vamos mostrar-lhe como isso é feito e também indicar-lhe como pode testar o produto.

Antes de mais, se precisar de comunicar com sistemas externos, deverá instalar um módulo de interface de comunicação (CIM).

Afrouxe os parafusos, retire a tampa dianteira e empurre o módulo para os três pinos guia na tomada.

Quando o módulo estiver posicionado, faça as ligações elétricas no mesmo, tal como são descritas fornecidas com o módulo.

Um controlador de nível LC é uma unidade compacta e assim que o CIM estiver instalado, tudo aquilo de que vai precisar estará instalado nesta caixa.

Isto inclui até a proteção do motor, que, por norma, é adicionada externamente.

Vamos analisar mais de perto a instalação elétrica.

No nosso exemplo, vamos usar uma instalação trifásica, mas também poderá utilizar uma instalação monofásica.

Antes de mais, ligue as três fases. Elas são ligadas a L1, L2 e L3, como vemos aqui.

A bomba é ligada diretamente ao relé.

A seguir, ligue a sua bomba ou bombas, caso sejam duas, aos terminais PTC.

PTC significa coeficiente de temperatura positivo.

Estas pequenas resistências medem a temperatura dos rolamentos na bomba.

Quando estes excedem uma determinada temperatura, o PTC emite o sinal para o controlador parar a bomba.

Enquanto a bomba está parada, arrefece.

E volta a funcionar assim que estiver a uma temperatura adequada.

Embora o PTC meça a temperatura, não consegue medir o nível de humidade no interior da bomba.

Felizmente, um sensor de humidade pode fazê-lo.

O sensor de humidade está no mesmo fio dos interruptores PTC, por isso, se a bomba não reiniciar após a temperatura ter arrefecido, é porque entrou humidade na bomba e isto terá de ser corrigido.

Foi projetada uma nova entrada nos controladores de nível LC para ajudar a detetar sobreaquecimento e humidade num só sinal.

Depois de ligar a bomba, o visor começará a piscar.

É aqui que terá de decidir que sensores irão medir o nível.

Há duas maneiras de fazer isso.

Uma é colocar um sensor de pressão na água no interior do furo ou poço.

Quanto mais alta for a pressão, mais alto será o nível da água.

Outra forma mais tradicional é utilizando boiadores.

Após selecionar o seu sensor preferencial, introduza a corrente nominal e selecione uma instalação monofásica ou uma instalação trifásica.

Em seguida, irá passar por várias configurações de nível.

Primeiro, terá de definir o nível de funcionamento a seco.

A seguir, terá de selecionar o nível ao qual as bombas deverão parar.

Depois, irá selecionar a que altura deverá estar o nível antes de a bomba 1 e a bomba 2 se ligarem, pela ordem referida.

Por último, selecione um nível que considere "criticamente elevado".

Depois de definir tudo isto, a bomba estará a funcionar.

Mas isto foi só uma breve configuração do visor do utilizador no controlador LC.

Vamos analisar a ampla gama de possibilidades do Grundfos GO.

Em primeiro lugar, tem de descarregar a aplicação.

Está disponível na AppStore e em GooglePlay.

Depois de descarregar a aplicação e de a ligar à sua bomba por Bluetooth, irá ver um resumo do respetivo desempenho.

Pode também obter relatórios de estado da eletricidade consumida, das horas de funcionamento e muito mais.

Mas é no menu 'Configurações' que o Grundfos GO se destaca.

É aqui que pode tirar o máximo partido do seu controlador LC.

Pode ajustar os níveis de arranque e paragem diretamente na aplicação.

Mas pode até ajustar a configuração de determinadas entradas e saídas.

Selecione se a entr./saída configurável está definida como entrada digital, temperatura saída digital e assim por diante.

O Grundfos GO é o único lugar a partir do qual pode decidir o que deseja que o sensor meça, dando-lhe uma visão geral mais intuitiva e fácil de entender do que a unidade do visor no controlador.

Anteriormente, referimos os sensores de temperatura e humidade.

No Grundfos GO, pode selecionar qual é o tempo de arrefecimento esperado para a bomba.

Assim, tem um entendimento claro de se é o sensor de temperatura ou o sensor de humidade que tem um problema.

Depois de instalar e fazer o comissionamento do controlador LC, é hora de um teste de funcionamento.

Na parte final do módulo, vamos mostrar-lhe como fazer isto em aplicações de esvaziamento.

Em primeiro lugar, terá de encher o poço com água e garantir que a bomba arranca automaticamente no nível definido.

Para testar a função de funcionamento em seco, basta iniciar a bomba manualmente e aguardar enquanto o poço esvazia.

Se a unidade de controlo indicar um alarme e parar a bomba quando o nível definido for atingido, a função de funcionamento em seco está a funcionar corretamente.

A função de nível alto pode ser testada parando a bomba manualmente e continuando a abastecer o poço com água.

E quando a unidade de controlo indicar um alarme, o nível definido foi atingido.

E assim abordámos o processo de instalação e comissionamento dos controladores de nível LC.

Esperamos que isto o ajude na próxima tarefa com um controlador LC.

 

Visão geral do curso

Módulos
Módulos: 3
Tempo de duração
Tempo de duração: 20 minutos
Nível de dificuldade
Nível de dificuldade: Intermédio