4 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

53 - Problemas comuns de águas residuais domésticas

Este curso contém 4 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 1 of 4 Intermédio

Qual destas NÃO é a causa do golpe de aríete nas tubulações?

Pergunta 2 of 4 Intermédio

O que acontece se não houver válvula de retenção de refluxo ou se uma estiver instalada abaixo do nível de águas residuais?

Pergunta 3 of 4 Intermédio

Como a solução MULTILIFT garante um processo de manutenção mais limpo?

Pergunta 4 of 4 Intermédio

De acordo com a norma europeia EN12056-4, qual é a forma mais segura de proteger um edifício do refluxo de esgotos?

Pergunta 4 of 4 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 53 - Problemas comuns de águas residuais domésticas

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 53 - Problemas comuns de águas residuais domésticas teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual destas NÃO é a causa do golpe de aríete nas tubulações?
A: Tubos superdimensionados
Correct
Q: O que acontece se não houver válvula de retenção de refluxo ou se uma estiver instalada abaixo do nível de águas residuais?
A: Porões inundados
Correct
Q: Como a solução MULTILIFT garante um processo de manutenção mais limpo?
A: Esvazia automaticamente antes da desmontagem.
Correct
Q: De acordo com a norma europeia EN12056-4, qual é a forma mais segura de proteger um edifício do refluxo de esgotos?
A: Estações de bombeamento