8 Vragen Advanced

ECADEMY test

29 - Inleiding tot temperatuurregeling

Deze cursustoets bevat 8 vragen. Opnieuw beantwoorden kan altijd..

Alle vragen moeten correct zijn beantwoord om te slagen voor de test en de cursus te voltooien..

Begin test

Vraag 1 van 8 Advanced

Hoe kun je voorkomen dat pompen defect raken bij het transporteren van heet water met een temperatuur van ruim boven 120 °C°?

Vraag 2 van 8 Advanced

Which component is often ‘the weakest link’ in centrifugal pumps?

Vraag 3 van 8 Advanced

Wat is de verwachte terugverdientijd van een investering in systeemoptimalisatie?

Vraag 4 van 8 Advanced

Which of the following isn’t one of the main benefits of the CM pump range?

Vraag 8 van 8 Advanced

Tevreden met uw antwoorden?

Vul jouw huidige antwoorden in en ontvang het definitieve testresultaat.

Indienen

Resultaten van de test

Gefeliciteerd. U bent geslaagd voor de test en heeft de cursus voltooid 29 - Inleiding tot temperatuurregeling

Behaalde badges:

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Ga door met trainen Ga naar MyECADEMY

Sorry. U heeft het niet gehaald 29 - Inleiding tot temperatuurregeling Test deze keer

Wat voor beoordeling geeft u deze cursus?

U kunt een beoordeling aan deze cursus toevoegen. Vergeet niet dat u ingelogd moet zijn voordat u de toets doet om uw beoordeling te kunnen geven.

Correct
Q: Hoe kun je voorkomen dat pompen defect raken bij het transporteren van heet water met een temperatuur van ruim boven 120 °C°?
A: Rust de pomp uit met dubbele asafdichtingen of luchtgekoelde bovenkant.
Correct
Q: Which component is often ‘the weakest link’ in centrifugal pumps?
A: Shaft seal
Correct
Q: Wat is de verwachte terugverdientijd van een investering in systeemoptimalisatie?
A: 1-5 jaar
Correct
Q: Which of the following isn’t one of the main benefits of the CM pump range?
A: External control
Correct
Q: Welke temperatuurregelsystemen bieden het grootste potentieel voor optimalisatie?
A: Met een driewegklep geregelde temperatuurregelsystemen die hun bedrijf aanpassen aan de belasting.
Correct
Q: Waarom is ammoniak een efficiënte koelvloeistof?
A: Ammoniak kan grote hoeveelheden warmte absorberen als het verdampt.
Correct
Q: Hoe zijn temperatuurregelsystemen van oudsher geregeld?
A: Pompen met constant toerental en smoorkleppen regelen de hoeveelheid water die de warmtewisselaar in stroomt.
Correct
Q: Waarom heeft een koelsysteem dat gebruikmaakt van propyleenglycol als koelvloeistof pompen met bovenmaatse motoren nodig?
A: De viscositeit en dichtheid van propyleenglycol zijn hoger dan die van kraanwater.