FAQ
Question : Pourquoi l'alarme 40 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?
Réponse :
Cause possible du défaut
Tension d'alimentation trop faible. (Actif après 60 sec.)
Solution
1. Vérifier l'alimentation électrique
- Testez votre alimentation électrique.
- La tolérance est de 230V+/-10% 50 / 60 Hz.
- La tension est indiquée sur la plaque d'identification de la pompe.
2. Fonctionnement forcé / fonctionnement en générateur
- Bien que l'affichage indique Alimentation trop faible erreur 40, vérifier que la pompe ne tourne pas en générateur.
- voir la procédure en cas d'alarme 29 sinon revenez à l'erreur 40
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.
Attention danger
- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.