L'impact que nous avons sur le cycle de l'eau

Le cycle de l’eau, et l’eau en général, rendent la vie possible. Cependant, nos actions ont de plus en plus d’impact sur le cycle de l’eau. Écoutez le professeur Søren Rud Keiding discuter de l’importance du cycle de l’eau.

Le cycle de l’eau, et l’eau en général rendent la vie possible. Donc, si nous perturbons ce cycle, nous rendons la vie plus difficile. Il y a le stress hydrique, il y a l’urbanisation, il y a le changement climatique. Tous ces facteurs influent sur le cycle de l’eau, et donc sur la vie des gens.

Ce qui motive Grundfos et les scientifiques du monde entier, c’est de trouver des méthodes d’utilisation durable de l’eau, en particulier dans les zones subissant un stress hydrique. Là encore, la capacité à déplacer l’eau et à protéger l’eau est très, très importante dans nos efforts pour atteindre les objectifs de développement durable de l’ONU.

Ce qui est intéressant pour moi, c’est de comprendre comment mieux protéger les ressources en eau dont nous disposons et de pouvoir trouver de l’eau. Parce qu’en réalité, l’eau est disponible en quantité, mais pas toujours dans les formes dans lesquelles elle nous serait utile. La surface de la Terre est recouverte d’eau à 70 %. L’eau salée constitue 98 % de cette eau, ce qui laisse seulement 2 % d’eau douce.

Et sur ces 2 %, 1,5 % se trouve dans les glaciers des pôles Nord et Sud. Nous n’avons donc que 0,5 % d’eau douce souterraine et de surface. 700 millions de personnes, environ 10 % de la population mondiale, un peu moins même, vivent dans des zones en stress hydrique, qui subissent une pénurie d’eau.

Si nous n’agissons pas maintenant, dans les dix prochaines années, ce nombre va augmenter. Et dans quelques années, nous pourrions être dans une situation où les deux tiers de la population mondiale vivent dans des zones en stress hydrique.

L’eau est apparue sur Terre il y a 4,5 milliards d’années, mais les scientifiques cherchent encore si la Terre s’est formée sèche ou avec de l’eau. La Terre sèche a été formée par des roches entrées en collision et rassemblées pour devenir la Terre, puis plus tard, des comètes transportant de la glace l’ont percutée, cette glace a fondu et formé les océans que nous connaissons.

Certains pensent que la Terre s’est formée humide, que toutes ces roches qui se sont rassemblées contenaient déjà de l’eau, et quand la Terre s’est formée, cette eau a été libérée pour générer les océans.

En tout cas, en quelques centaines de millions d’années, ce qui, à cette échelle, est assez rapide, la première vie est apparue. La vie et l’eau sont donc arrivées plus ou moins en même temps, il y a 4,5 milliards d’années, ici sur Terre.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 6
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 30 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire