HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Warum schaltet die MQ-Pumpe während des Betriebs ab?
Antwort:
It may be dry running; the suction line must be completely filled. The temperature of the media may be too high (> 35°C), the ambient temperature may be too high (> 45°C), the motor may be overloaded; check the pump shaft for free movement, the voltage supply may be too low, check the connection. Please consult a specialist company for such work.
Zusatzinformationen:
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.