HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Was ist unter Grundfos Distributed Pumping zu verstehen?

Antwort:

Grundfos Distributed Pumping ist die neue revolutionäre Lösung für die Verteilung von Kaltwasser in HKL-Anwendungen, ohne dass Druckregelventile erforderlich sind.

Grundfos Distributed Pumping bietet folgende Vorteile:

  • Bis zu 50 % Energieeinsparung pro Jahr durch den Einsatz der energieeffizientesten Pumpen der Welt.
  • Volumenstromgesteuerte Pumpenlösung, die Ihnen genau den richtigen Förderstrom liefert, um Ihren Wärmebedarf zu decken.
  • Ventillose Anlagengestaltung, d. h. geringerer Anlagendruck und kein hydraulischer Abgleich erforderlich.

Zusatzinformationen:

Bei Grundfos Distributed Pumping werden größere, zentral angeordnete Pumpen sowie verlustbehaftete Strangregulier- und Regelventile durch kleinere intelligente Pumpen ersetzt, die auf jeder Etage des Gebäudes angeordnet sind. Das Ergebnis sind erhebliche Energieeinsparungen und ein angenehmeres Raumklima.