HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Was ist eine Warmwasserzirkulation?
Antwort:
Die Warmwasserzirkulation ist eine in Hausinstallationen weit verbreitete Lösung, um an Wasserhähnen und Duschen sofort warmes Wasser bereitzustellen, indem das Warmwasser durch die Warmwasserleitungen zirkuliert.
Zusatzinformationen:
In einer Anlage ohne Warmwasserzirkulation wird das in der Rohrleitung zwischen dem Warmwasserbereiter und den Armaturen stehende Warmwasser kalt. Wenn die Armatur geöffnet wird, muss zuerst das Wasser aus der Anlage abgelassen werden, bevor frisches Warmwasser in die Armatur gelangt. Je nach Volumen der Rohrleitung kann dies bei großen Installationen bis zu zwei Minuten und länger dauern.