HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Was ist eine NPSH-Kurve und welche Bedeutung hat sie?

Antwort:

Die NPSH-Kurve gibt den erforderlichen Mindestzulaufdruck in Metern an, damit die Pumpe gemäß der QH-Kennlinie fördern kann. Durch das Einhalten des Mindestzulaufdrucks wird ein Verdampfen des Fördermediums und somit das Auftreten von Kavitation im Innern der Pumpe verhindert.

Bei einem bestimmten Förderstrom muss der am Saugstutzen der Pumpe vorhandene NPSH-Wert immer mindestens 0,5 m höher als der erforderliche NPSH-Wert sein:

NPSHA > NPSHR + 0.5 m safety margin

Zusatzinformationen:

Erweitern Sie Ihr Fachwissen

Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.