HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Was ist unter einer Kennlinie zu verstehen und welche Bedeutung hat sie?

Antwort:

Eine Leistungskurve besteht aus vielen aufgezeichneten Betriebspunkten, während die Pumpe den Bereich von Förderhöhe (in Metern) gegenüber dem Durchfluss (m³/h) durchläuft. In erster Linie geht es darum, die Kurve zu betrachten und die richtige Pumpe für einen bestimmten Betriebspunkt auszuwählen. Eine weitere Bedeutung der Leistungskurve ist die Steuerung der Eingangsleistung der Pumpe. 

Die Leistungsaufnahme der Pumpe ist der Leistungsbedarf der Pumpe unter den vorliegenden Betriebsbedingungen. Die Motornennleistung einschließlich des Betriebsfaktors muss größer oder gleich dem Leistungsbedarf der Pumpe sein. Ist der Leistungsbedarf der Pumpe größer als die Nennleistung des Motors, zieht der Motor einen höheren Strom als vorgesehen. Dies führt zu einer Überhitzung des Motors, wodurch der Motor beschädigt werden kann.

Zusatzinformationen:

Erweitern Sie Ihr Fachwissen

Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.