HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN
Frage: Kann eine 230-V-Umwälzpumpe an eine Netzspannung von 400 V angeschlossen werden, z. B. beim Austausch der Pumpe?
Antwort:
Ja, das ist möglich. Dazu ist nur eine Phase und der Neutralleiter an die Pumpe anzuschließen. Die Spannung zwischen einer Phase und dem Neutralleiter beträgt 230 V.
Ist kein Neutralleiter vorhanden, muss ein neues Kabel verlegt werden. Diese Arbeiten dürfen nur von einem Elektriker durchgeführt werden.
Zusatzinformationen:
Erweitern Sie Ihr Fachwissen
Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.