HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Frage: Muss die SQ/SQE nach einer bestimmten Anzahl von automatischen Neustartversuchen manuell zurückgesetzt werden?

Antwort:

Bei einer Störung führt die SQ eine unbegrenzte Anzahl an Neustartversuchen durch. Sobald die Störung nicht mehr anliegt, kehrt die Pumpe in den Normalbetrieb zurück.

Auch die SQE führt eine unbegrenzte Anzahl von Wiederanläufen durch, bis der kritische Zustand die Grenzen des CU301-Reglers überschreitet. Das CU301-Steuergerät überwacht das System, die Pumpe, den Motor und die elektrischen Spezifikationen. Wenn sich etwas außerhalb der Grenzwerte des Steuergeräts ändert, wird die Pumpe abgeschaltet und die Kontrollleuchten leuchten auf.

Zusatzinformationen:

Erweitern Sie Ihr Fachwissen

Erfahren Sie, wie Sie den Stromverbrauch senken und gleichzeitig den Komfort sowie die Ausfallsicherheit bei Ihrer Anwendung steigern können. Lesen Sie dazu die Erfahrungsberichte unserer Kunden. Hier erfahren Sie, wie unsere Kunden vom ganzheitlichen Grundfos Ansatz für mehr Nachhaltigkeit und Effizienz profitieren und wie Sie mit intelligenten Lösungen Wasser und Energie sparen können. Durchsuchen Sie auch die Rubrik "Fachbeiträge" z. B. nach Schulungsunterlagen, Artikeln, Whitepapern und Videos, um auf gut informierter Basis die richtige Entscheidung für Ihre Anwendung treffen zu können.