Fachwissen
Die Vorteile dezentraler Fernwärmeversorgung
Typische Fernwärmenetze sind auf eine zentrale Wärmeerzeugungsanlage ausgelegt. Aber in jeder Stadt gibt es verschiedene Zonen mit unterschiedlichem Temperaturbedarf. Bei einer dezentralisierten Versorgung lassen sich Temperatur und Druck an den tatsächlichen Bedarf anpassen. In unserem Film erfahren Sie, wie auf diese Weise ein wesentlich effizienteres Netz unter Einbindung erneuerbarer Energiequellen realisiert werden kann.
Derzeitige Fernwärme- und -kältenetze sind nicht intelligent
Fernwärme und -kälte ist weltweit sehr beliebt. Aber das enorme Potenzial dieser Technologie lässt sich nur mit einer intelligenten Strategie ausschöpfen.
Heutzutage sind typische Fernwärmenetze auf eine zentrale Wärmeerzeugungsanlage ausgelegt, die die Wärme auf die ganze Stadt verteilt, wobei die Temperatur in allen Zonen – ob Industrie-, Gewerbe- oder Wohngebieten – gleich hoch ist.
Eigentlich bestehen in diesen Zonen aber unterschiedliche Temperatur- und Druckanforderungen und genau das ist das Problem.
Statt also auf zentrale Versorgung zu setzen, sollten wir sie dezentralisieren, denn so können Temperatur und Druck auf den Bedarf eingestellt werden und das Netz funktioniert weitaus effizienter.
Niedrigere Temperaturen zur Einbindung von erneuerbaren Energien und Überschussenergie
Eines der wichtigsten Merkmale intelligenter und nachhaltigerer Fernwärmenetze der vierten Generation ist die niedrige Vorlauftemperatur.
Heute liegt die Vorlauftemperatur bei zentraler Wärmeerzeugung in der Regel um die 90 °C, kann aber in einem dezentralisierten Netz mit Niedertemperaturzonen auf bis zu 50 °C reduziert werden.
Durch Absenkung der Temperaturen im Netz lassen sich Wärmeverluste durch die Rohre sowie die thermische Belastung der Rohrleitungen reduzieren. Gleichzeitig steigt die Kapazität und die Gefahr von Leckagen sinkt.
Dadurch wird insgesamt weniger Energie zum Erhitzen des Wassers benötigt und infolgedessen sinken sowohl die Kosten als auch die CO2-Emissionen. Eine niedrige Vorlauftemperatur ermöglicht Fernwärmeversorgern darüber hinaus die verstärkte Einbindung von erneuerbaren Energiequellen wie der Geothermie, während der Wirkungsgrad von Solarthermiekollektoren, Windenergie und Überschussenergie aus industriellen Prozessen immer weiter steigt.
Vor allem Überschusswärme birgt ein enormes Potenzial. In Dänemark gibt es genügend Überschusswärme aus Abwasser, um mehr als 20 % des nationalen Energiebedarfs für Fernwärmenetze zu decken, und in Europa können Wärmeeinsparungen den Heizenergiebedarf insgesamt um etwa 40 % senken.
Eine flexible Lösung für mehr Versorgungssicherheit
Ein weiterer Vorteil dezentraler, intelligenter Fernwärmenetze ist die Versorgungssicherheit.
Geopolitische Spannungen und der unabdingbare Ausstieg aus fossilen Brennstoffen haben das Bewusstsein für Energiesicherheit in den letzten Jahren geschärft. Es hat sich gezeigt, dass selbst die kleinste Störung Sicherheit und Komfort der Menschen beeinträchtigen kann.
Einer der größten Vorteile der Fernwärme im Vergleich zu anderen Heizungsarten liegt darin, dass sie mehr als eine Energieart zulässt. Für Fernwärmenetze lassen sich unterschiedliche Energiequellen gleichzeitig nutzen. Diese hohe Flexibilität erhöht letztendlich die Versorgungssicherheit und die Effizienz der Wärmeerzeugung.
Fernwärmenetze sind nicht auf einen einzigen Energieträger wie Kohle, Öl oder Erdgas beschränkt, was Verbraucher bis zu einem gewissen Grad vor Preisschwankungen – beispielsweise infolge des Ukraine-Kriegs oder der Corona-Pandemie – schützt. Fällt eine Energiequelle aus, kann man auf Alternativen zurückgreifen. Fernwärmeversorger können jederzeit die günstigste Energiequelle wählen und damit die Kosten senken.
Darüber hinaus kann Wärme für Fernwärmenetze gespeichert werden – und zwar von Tag zu Tag und sogar von Heizsaison zu Heizsaison. Infolgedessen sind Fernwärmenetze weniger anfällig für Ausfälle in bestimmten Energiesektoren.
In unseren Artikeln und Anwendungsbeispielen erfahren Sie, wie Fernwärme die Netzeffizienz, -sicherheit und -flexibilität verbessert, die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht und Kosten senkt.
Weitere Informationen zu Fernwärme und Fernkälte
In einer Reihe von Artikeln stellen wir unser Fachwissen im Bereich Fernwärme und -kälte vor. Klicken Sie unten, um mehr zu erfahren.
Entdecken Sie unsere intelligenten und effizienten Pumpenlösungen zur Leistungsoptimierung der Fernwärmenetze von heute – und morgen.
Sie möchten weitere Informationen zum Thema Fernwärme?
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, was wir in Sachen Fernwärme für Sie tun können, wenden Sie sich bitte an einen unserer Spezialisten – am besten gleich heute.