Fachwissen
Ein Blick in die Zukunft von Fernwärme und -kälte
Wir sind seit über 50 Jahren im Fernwärme- und -kältesektor tätig. Unser Weg führte von der ersten Fernwärmenetzgeneration mit ölgefeuerten Kesseln zur heutigen vierten Generation intelligenter, nachhaltiger Fernwärmenetze. In unserem Film erfahren Sie, warum wir glauben, dass intelligente Fernwärme und -kälte die Lösung für heute und morgen ist.
Wir unterstützen Fernwärme schon seit der ersten und bis hin zur heutigen vierten Generation.
Grundfos blickt auf über 50 Jahre Erfahrung mit Fernwärme und -kälte zurück.
Unser Weg führte von der ersten Fernwärmenetzgeneration mit ölgefeuerten Kesseln zur heutigen vierten Generation intelligenter Fernwärmenetze. In dieser Zeit spielten wir eine wichtige Rolle bei der Evolution der skandinavischen Fernwärme- und -kältenetze, die zu den fortschrittlichsten weltweit gehören.
Dabei haben wir erlebt, wie sich Anforderungen ständig wandeln. Zunächst war Zuverlässigkeit wichtiger als die Effizienz von Pumpen und Anlagen. Und heute – wie können wir unsere Kunden bei der Einbindung erneuerbarer Energiequellen in ihre Netze unterstützen?
Bei Fernwärme und -kälte ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen – werfen wir einen Blick in die Zukunft der Fernwärme.
Die Lösung für Heizung und Kühlung von heute – und morgen
Fernwärme und -kälte ist die Lösung für heute und morgen, denn die Netze sind energieeffizient, nachhaltig und kostengünstig und können bereits heute in großem Stil implementiert werden.
In diesem Sinne arbeiten wir auf ein System hin, das den Bedarf jederzeit erfüllt und möglichst wenig Wärme und Energie verschwendet, mit anderen Worten, nur so viel Wärme erzeugt wie nötig.
Bei Fernwärme und -kälte als zukunftsweisende Lösung wird Digitalisierung künftig eine immer größere Rolle spielen. Dadurch erhalten wir Zugang zu Daten und praktisch umsetzbaren Erkenntnissen, um Netze weltweit kontinuierlich zu optimieren. Damit schaffen wir die Voraussetzung für bessere und fundiertere Entscheidungen auf Kundenseite.
Modernisierung und Ausbau der bestehenden Netze werden auch die Sektorenkopplung vorantreiben. Je besser es uns gelingt, Fernwärmenetze in eine umfassende Energieinfrastruktur zu integrieren, desto leistungsfähiger das Ergebnis. Künftig wird man auch immer mehr sekundäre Wärmequellen wie beispielsweise die Abwärme von Rechenzentren, Industrieanlagen oder Kernkraftwerken in Fernwärmenetze einbinden.
Mehr Nachhaltigkeit bedeutet mehr Flexibilität und Resilienz
Es kann noch viel mehr getan werden, um die Entwicklung skalierbarer Lösungen und Geschäftsmodelle für einen beschleunigten Ausbau von Niedertemperatur-Fernwärmenetzen voranzutreiben.
Je mehr erneuerbare Energiequellen wir integrieren, desto niedriger die CO₂-Emissionen. So gesehen, kann Fernwärme dazu beitragen, die Welt auf den Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu bringen. Und das ist noch nicht alles, was Fernwärme leisten kann.
In Verbindung mit erneuerbaren Energiequellen wie Solar-, Wärme- und Windenergie können Großspeicherlösungen zur saisonalen Wärmespeicherung die Flexibilität und Resilienz von Fernwärmenetzen erhöhen und auf diese Weise eine gleichmäßige Wärmeversorgung das ganze Jahr über gewährleisten.
Staaten werden immer mehr Richtlinien verabschieden und Rahmenbedingungen schaffen, die Anreize für den Ausbau und die Modernisierung bestehender Fernwärmenetze bieten, um die starke Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen weltweit zu überwinden.
Künftig kann vor allem die Zusammenarbeit zwischen Energieversorgern, Kommunen und Forschungseinrichtungen dazu beitragen, das Wissen über Best Practices zu erweitern und Innovationen für bessere und nachhaltigere Fernwärmenetze auf den Weg zu bringen.
Wir von Grundfos wollen unseren Beitrag zur Weiterentwicklung der Fernwärmetechnik leisten – und wir können dabei auf über 50 Jahre Erfahrung in Sachen Fernwärme bauen.
In unseren Artikeln und Anwendungsbeispielen erfahren Sie, wie Fernwärme die Netzeffizienz, -sicherheit und -flexibilität verbessert, die Nutzung erneuerbarer Energien ermöglicht und Kosten senkt.
Weitere Informationen zu Fernwärme und Fernkälte
In einer Reihe von Artikeln stellen wir unser Fachwissen im Bereich Fernwärme und -kälte vor. Klicken Sie unten, um mehr zu erfahren.
Entdecken Sie unsere intelligenten und effizienten Pumpenlösungen zur Leistungsoptimierung der Fernwärmenetze von heute – und morgen.
Sie möchten weitere Informationen zum Thema Fernwärme?
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, was wir in Sachen Fernwärme für Sie tun können, wenden Sie sich bitte an einen unserer Spezialisten – am besten gleich heute.