6 Fragen Mittel

ECADEMY Test

8 - Druckerhöhung in Gewerbegebäuden

Dieser Kursus beinhaltet 6 Fragen und kann jederzeit wiederholt werden.

Sie müssen alle Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen und den Kurs zu beenden.

Test starten

Frage 1 von 6 Mittel

Wie kann sichergestellt werden, dass eine komplette Anlage jederzeit mit optimalem Wirkungsgrad arbeitet?

Frage 6 von 6 Mittel

Sie haben nun alle Fragen beantwortet.

Senden Sie Ihre aktuellen Antworten und erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Senden

Testergebnis

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und den Kursus abgeschlossen. 8 - Druckerhöhung in Gewerbegebäuden

Erhaltene Abzeichen:

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Weiterlernen Zu MyEcademy wechseln

Leider haben Sie den Test 8 - Druckerhöhung in Gewerbegebäuden - dieses Mal nicht bestanden.

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Correct
Q: Wie kann sichergestellt werden, dass eine komplette Anlage jederzeit mit optimalem Wirkungsgrad arbeitet?
A: Durch eine intelligente Steuerung
Correct
Q: Wozu dienen Überdruckventile?
A: Sie senken bei Einzel-Druckerhöhungsanlagen den Druck in den unteren Stockwerken.
Correct
Q: Was ist der Vorteil einer Druckerhöhungspumpe mit Drehzahlregelung?
A: Die Pumpe passt sich automatisch an Fluktuationen im Wasserverbrauch an und hält den Energieverbrauch dadurch so gering wie möglich.
Correct
Q: Warum sind bei intelligent ausgelegten Druckerhöhungslösungen keine Überdruckventile erforderlich?
A: In einer solchen Anlage tritt kein Überdruck auf.
Correct
Q: Was sind die Vorteile eines IE4-Motors?
A: Der Motor ist mit einem Frequenzumrichter ausgestattet. Das heißt, er kann seine Drehzahl an den Bedarf anpassen, was Energieverbrauch und Verschleiß verringert.
Correct
Q: Wozu dient eine Druckerhöhungspumpe?
A: Zur Erhöhung des Wasserdrucks