Druckerhöhung in Gewerbegebäuden

Dieses Modul vermittelt Expertenwissen für die intelligente Planung von Druckerhöhungsanlagen.

Gespräche mit Ingenieurbüros und anderen Anlagenplanern haben gezeigt, dass es eine Herausforderung ist, eine Druckerhöhungsanlage ganz und gar korrekt zu planen. Es ist zwar möglich, den maximalen Durchfluss einer Anlage zu ermitteln. 

Aber es ist nicht leicht, für Gewerbegebäude die Fluktuationen in einem Zeitraum von Aus diesem Grund haben wir die Anlage mit den bestmöglichen Komponenten ausgestattet, die wir finden konnten, unter anderem mit IE4-Motoren mit Frequenzumrichtern, die die Leistung je nach tatsächlichem Bedarf hochfahren oder verringern. Dazu kommen hygienische Werkstoffe wie Edelstahl und die bestmöglichen Steuerung, damit jede Pumpe jederzeit mit dem bestmöglichen Wirkungsgrad arbeitet. Das macht für mich eine intelligente Anlage aus!

Die Kombination aus CU 352 und Drehzahlregelung an jeder Pumpe ermöglicht es der Steuerfunktion, den tatsächlichen Wirkungsgrad jeder Pumpe zu überwachen. Alle Pumpendaten, Kennlinien usw. gelangen in das „Gehirn“ dieses Geräts hier. Die Steuerfunktion erkennt, wann ein optimaler Betrieb mit nur einer Pumpe, mit zwei Pumpen oder mit Zuschaltung der dritten Pumpe möglich ist. Das ist wirklich ein enormer Fortschritt bei der Druckerhöhung. Es ist eine sehr intelligente Anlage.

Sie bietet Verlässlichkeit. Es gibt nicht nur eine große Pumpe, bei der die Wasserversorgung ausfällt, wenn sie kaputt geht. Sie bietet Redundanz, weil mehrere Pumpen vorhanden sind. Es gibt ein einzigartiges Steuergerät, das für einen möglichst kostengünstigen Anlagenbetrieb sorgt. Es sind keine Überdruckventile mehr notwendig, weil der Druck in der Anlage nicht übermäßig hoch ansteigt. Das ist ein enormer Vorteil für Gewerbegebäude. Und das sind die wichtigsten Vorteile einer Druckerhöhungsanlage von Grundfos.  

Kursübersicht

Module
Module: 3
Dauer
Dauer: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad
Schwierigkeitsgrad: Mittel