6 Fragen Mittel

ECADEMY Test

4 - Abwasserentsorgung bei Gewerbegebäuden

Dieser Kursus beinhaltet 6 Fragen und kann jederzeit wiederholt werden.

Sie müssen alle Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen und den Kurs zu beenden.

Test starten

Frage 3 von 6 Mittel

Würden Sie eine Entwässerung um ein Gebäude herum empfehlen, wenn der Boden durchlässig ist und der Grundwasserspiegel über dem Entwässerungsniveau liegt?

Frage 6 von 6 Mittel

Sie haben nun alle Fragen beantwortet.

Senden Sie Ihre aktuellen Antworten und erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Senden

Testergebnis

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und den Kursus abgeschlossen. 4 - Abwasserentsorgung bei Gewerbegebäuden

Erhaltene Abzeichen:

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Weiterlernen Zu MyEcademy wechseln

Leider haben Sie den Test 4 - Abwasserentsorgung bei Gewerbegebäuden - dieses Mal nicht bestanden.

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Correct
Q: Wann ist eine Hebeanlage als Druckentwässerungsanlage die ideale Lösung für ein Gewerbegebäude?
A: Wenn sanitäre Anlagen im Untergeschoss eines bestehenden Gebäudes installiert werden sollen, wenn außerhalb des Gebäudes nur wenig Platz zur Verfügung steht oder wenn ein Aushub problematisch wäre.
Correct
Q: Wovor schützt ein Grundfos MULTILIFT?
A: Rückstau und Überflutung von Untergeschossen
Correct
Q: Würden Sie eine Entwässerung um ein Gebäude herum empfehlen, wenn der Boden durchlässig ist und der Grundwasserspiegel über dem Entwässerungsniveau liegt?
A: Ja
Correct
Q: Woran erkennt man, ob bei einem Bauprojekt eine Entwässerungsanlage notwendig ist?
A: Durch eine gründliche Voruntersuchung der Bodenbeschaffenheit, der Grundwasserbedingungen und der Entwässerungssituation auf benachbarten Grundstücken
Correct
Q: Mit welchen Maßnahmen lässt sich der hydrostatische Druck auf ein Gebäude reduzieren?
A: Durch den Bau eines soliden Fundaments, einer Verankerung des Gebäudes im Untergrund oder die Installation einer Entwässerungsanlage – bzw. in einigen Fällen mithilfe aller drei Maßnahmen
Correct
Q: Wo liegen die Probleme beim Bau eines Pumpenschachts außerhalb des Gebäudes zur Ableitung von Grau- oder Schwarzwasser unterhalb des Kanalisationsniveaus?
A: Ein Pumpenschacht erfordert mehr Zeit für Planung, Aushub und Bau, verursacht höhere Aushubkosten und führt zu höheren Anfangsinvestitionen.