8 Fragen Mittel

ECADEMY Test

39 - ALPHA2-Umwälzpumpe: einfacher Abgleich mit der App GO Balance

Dieser Kursus beinhaltet 8 Fragen und kann jederzeit wiederholt werden.

Sie müssen alle Fragen richtig beantworten, um den Test zu bestehen und den Kurs zu beenden.

Test starten

Frage 1 von 8 Mittel

Welcher der folgenden Punkte ist kein Vorteil der ALPHA2?

Frage 2 von 8 Mittel

Ein Haus ist mit Heizkörpern und einer Fußbodenheizung ausgestattet. Wenn Sie nur die Fußbodenheizung abgleichen wollen, müssen Sie trotzdem Informationen zur Heizkörperanlage in die App Grundfos GO Balance eingeben?

Frage 3 von 8 Mittel

Wenn Sie sowohl die Heizkörper als auch die Fußbodenheizung in einer kombinierten Anlage abgleichen wollen – wie viele ALPHA2-Pumpen müssen dafür installiert sein?

Frage 4 von 8 Mittel

Was ist in der Regel die Ursache für eine ungleichmäßige Verteilung der Wärme in Einfamilienhäusern?

Frage 5 von 8 Mittel

Welche ALPHA2-Regelungsarten sollten nie in Anlagen verwendet werden, in denen die Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind?

Frage 6 von 8 Mittel

Welchen wesentlichen Vorteil bietet die Verwendung von ALPHA Reader und Grundfos GO Balance beim Abgleichen einer Anlage in einem Einfamilienhaus?

Frage 7 von 8 Mittel

Wofür werden die Regelungsarten mit Konstantdruck bei der ALPHA2 hauptsächlich verwendet?

Frage 8 von 8 Mittel

Sie haben nun alle Fragen beantwortet.

Senden Sie Ihre aktuellen Antworten und erhalten Sie Ihr Testergebnis.

Senden

Testergebnis

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden und den Kursus abgeschlossen. 39 - ALPHA2-Umwälzpumpe: einfacher Abgleich mit der App GO Balance

Erhaltene Abzeichen:

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Weiterlernen Zu MyEcademy wechseln

Leider haben Sie den Test 39 - ALPHA2-Umwälzpumpe: einfacher Abgleich mit der App GO Balance - dieses Mal nicht bestanden.

Wie bewerten Sie diesen Kurs?

Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen Kurs bewerten. Aber bitte denken Sie daran: Um Ihre Bewertung abgeben zu können, müssen Sie angemeldet sein, bevor Sie den Test absolvieren.

Correct
Q: Welcher der folgenden Punkte ist kein Vorteil der ALPHA2?
A: Universeller Anwendungsbereich
Correct
Q: Ein Haus ist mit Heizkörpern und einer Fußbodenheizung ausgestattet. Wenn Sie nur die Fußbodenheizung abgleichen wollen, müssen Sie trotzdem Informationen zur Heizkörperanlage in die App Grundfos GO Balance eingeben?
A: Ja
Correct
Q: Wenn Sie sowohl die Heizkörper als auch die Fußbodenheizung in einer kombinierten Anlage abgleichen wollen – wie viele ALPHA2-Pumpen müssen dafür installiert sein?
A: Eine ALPHA2, mit der die Heizkörperanlage betrieben wird, und eine ALPHA2, mit der die Fußbodenheizung betrieben wird
Correct
Q: Was ist in der Regel die Ursache für eine ungleichmäßige Verteilung der Wärme in Einfamilienhäusern?
A: Druckverluste und/oder falsch eingestellte Ventile
Correct
Q: Welche ALPHA2-Regelungsarten sollten nie in Anlagen verwendet werden, in denen die Heizkörper mit Thermostatventilen ausgestattet sind?
A: Feste Drehzahl
Correct
Q: Welchen wesentlichen Vorteil bietet die Verwendung von ALPHA Reader und Grundfos GO Balance beim Abgleichen einer Anlage in einem Einfamilienhaus?
A: Alle Heizkörper im Haus können innerhalb von zwei Stunden abgeglichen werden.
Correct
Q: Wofür werden die Regelungsarten mit Konstantdruck bei der ALPHA2 hauptsächlich verwendet?
A: Fußbodenheizung
Correct
Q: Was ist der ALPHA Reader?
A: Ein mobiles Gerät für die Arbeit bei Kunden vor Ort