Einfacher Abgleich mit dem ALPHA Reader und der App Grundfos GO Balance
Erfahren Sie, wie man mit der App Grundfos GO Balance, dem ALPHA Reader und der ALPHA2-Pumpe den Abgleich von Zweirohr-Heizkörperanlagen einfacher denn je durchführen kann.
In diesem Ecademy-Lernmodul erhalten Sie einen Überblick über den ALPHA Reader und die App Grundfos GO Balance. Es wird erklärt, wie beides in Kombination mit der ALPHA2 -Umwälzpumpe eingesetzt werden kann, um Zweirohr-Heizkörperanlagen einfacher abzugleichen.
Und so funktioniert es.
Der ALPHA Reader ist mit einem optischen Sensor ausgestattet, der Pumpendaten ausliest, sodass sie an ein Mobilgerät übertragen werden können.
Schalten Sie den Reader einfach ein, indem Sie auf die Taste an der Vorderseite drücken. Stellen Sie dann den „Abgleichsmodus“ ein und befestigen Sie den Reader vorn an der ALPHA2.
Öffnen Sie dann die App Grundfos GO Balance auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die App kann kostenlos im App Store oder auf Google Play heruntergeladen werden.
Die benutzerfreundliche App führt sie durch den Abgleich und stellt dabei sicher, dass Sie jeden einzelnen Schritt erfolgreich abschließen.
Zuerst geben Sie alle relevanten Daten ein und führen Messungen an jedem Heizkörper im Haus durch.
Die Echtzeit-Durchflussdaten, die der ALPHA Reader an die App sendet, werden automatisch von Grundfos GO Balance für die Berechnung genutzt.
Dadurch ist es anschließend möglich, jeden einzelnen Heizkörper so einzustellen, dass die gesamte Anlage perfekt abgeglichen ist. Und zwar in kürzester Zeit und mit minimalem Aufwand.
Tatsächlich lässt sich der Abgleich aller Heizkörper in einem Einfamilienhaus so in weniger als zwei Stunden durchführen. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld.
Sobald die Anlage abgeglichen ist, wird automatisch ein Bericht erstellt. Diesen können Sie zur Dokumentation nutzen, per E-Mail versenden oder direkt über die App ausdrucken.
Jetzt müssen Sie den ALPHA Reader nur noch von der App trennen und von der Pumpe nehmen.
Dann sind Sie bereit für den nächsten Auftrag.