Referenz
Neue Netzpumpen für das Wasserwerk Holthausen
Austausch im laufenden Betrieb
Wassergewinnung, -aufbereitung und -verteilung sind energieintensive Prozesse. Im Durchschnitt machen sie ca. 15% des kommunalen Stromverbrauchs in Deutschland aus.
Eine Untersuchung der TU Hamburg ergab, dass alle Wasserversorger zusammengenommen, im Jahr 2020 rund 8,35 Terawattstunden Energie verbraucht haben. Der größte Anteil des Verbrauchs entfällt mit rund 80% auf die eingesetzte Pumpentechnik. Genau dort besteht Handlungsbedarf, denn viele Prozesse sind nicht (oder ungenügend) aufeinander abgestimmt. Ein erheblicher Teil der Energie geht auf diese Weise verloren. Um Wasser weiterhin in hoher Qualität und tragbaren Kosten dem Verbraucher zur Verfügung stellen zu können, müssen Versorgungsunternehmen die eingesetzte Energie so effizient wie möglich nutzen und veraltete Pumpentechnik ggf. austauschen. Das ist nicht immer einfach, weil der Pumpentausch häufig im laufenden Betrieb erfolgen muss.
Erfahren Sie in unserer Referenz.