Optimierte Lösungen für die Wasserverteilung
Reduzieren Sie Leckagen im Versorgungsnetz und damit die Wassermengen, die dem Verbraucher nicht in Rechnung gestellt werden können, und senken Sie Ihre Energie- und Wartungskosten mithilfe von wirkungsgradoptimierten Pumpensystemen und einem intelligenten Druckmanagement. Grundfos liefert eine intelligente Wasserverteilungslösung mit selbstlernenden Algorithmen, die die Effizienz von kommunalen Wasserpumpstationen und Wasserversorgungsanlagen erhöht.
Dank des Druckmanagements wird das Rohrleitungsnetz weniger durch Druckstöße belastet und damit die Gefahr von Rohrbrüchen erheblich reduziert. Dadurch steigt die Versorgungssicherheit und der Verbraucher profitiert von einem optimalen Wasserdruck.
Für eine sichere Wasserverteilung bietet Grundfos Steuerungen und Pumpen an, die einen weiten Förderstrombereich abdecken. Denn Hauptpumpstationen haben einen höheren Förderstrombedarf als kleine, im Versorgungsnetz angeordnete Pumpstationen mit ihrem mittleren bis geringen Förderstrombedarf. Zudem ergeben sich durch die Unterteilung des Versorgungsnetzes in verschiedene Druckzonen unterschiedliche Anforderungen hichsichtlich der Förderhöhe, die die im Versorgungsnetz installierten Druckerhöhungsanlagen aufbringen muss.
Darüber hinaus werden beim intelligenten Druckmanagement Daten von kritischen Rohrnetzabschnitten von der selbstlernende Steuerung ausgewertet, die mit den im Versorgungsnetz angeordneten Überwachungseinrichtungen verbunden ist. Zusätzlich sorgen unsere Dosierpumpen und Desinfektionsanlagen für die sichere Chlorung des Trinkwassers im Versorgungsnetz.
Finden Sie mit unserer Animation zum Wasserkreislauf die passenden Produkte für Ihr Projekt
Grundfos bietet kostengünstige, betriebssichere und energieoptimierte Pumplösungen für das Wassernetz – von der Rohwasserentnahme über Pump-, Dosier- und Desinfektionslösungen für jede Phase des Wasseraufbereitungszyklus bis hin zu Pumpen und Steuerungen für das gesamte Wasserverteilungssystem, einschließlich Haupt- und lokaler Pumpstationen.
In Bezug auf das Abwassernetz hat Grundfos zuverlässige, energieeffiziente Lösungen für den Abwassertransport und den Hochwasserschutz im Angebot. Damit reduzieren Sie nicht nur Stillstandszeiten, sondern minimieren gleichzeitig auch noch das Ausfallrisiko.
In Abwasseraufbereitungsanlagen sorgt Grundfos durch ein breites Angebot an Produkten und Lösungen zur mechanischen, biologischen und chemischen Aufbereitung für einen zuverlässigen Betrieb und geringe Gesamtbetriebskosten.
Der Großteil der Gesamtlebenszykluskosten einer Druckerhöhungspumpe entsteht durch den Energieverbrauch und die Wartung. In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr darüber, wie Sie bei Ihrer Druckerhöhungsanlage die beste Rendite erzielen können.
Entdecken Sie die gesamte CR-Pumpenbaureihe im Detail
Die neue Generation der CR-Pumpen von Grundfos kombiniert erstklassige Effizienzsteigerungen mit einer Reihe neuer Funktionen, die die Betriebssicherheit der Pumpen noch weiter verbessern.
Lösungen für eine optimale Wasserverteilung
Erfahren Sie mehr über die wichtigsten Komponenten, die für ein zuverlässiges und intelligentes Wasserversorgungssystem benötigt werden. Im Handbuch werden verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung einer Pumpstation zur Wasserentnahme beschrieben. Außerdem wird gezeigt, warum die Vorauswahl der Pumpe sowie eine realistische Volumenstromabschätzung so wichtig sind und welche Bedeutung ein präzises Druckmanagement hat. Darüber hinaus können Sie sich auch einen umfassenden Überblick über unsere Produkte und Lösungen verschaffen.
Referenzen
Möchten Sie Ihr Wissen über diesen Anwendungsbereich erweitern?
Erfahren Sie mehr über die neuesten Veröffentlichungen aus dem Bereich Pumpentechnik. Hier informieren wir Sie auch, für welche Anwendungen Sie Grundfos Lösungen einsetzen können und wie Sie die Anlagenleistung optimieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit unter der Rubrik "Fachbeiträge" gezielt nach spezifischen Lernmaterialien, Artikeln, Whitepaper und Videos zu suchen. Profitieren Sie von unseren umfassenden Weiterbildungsangeboten und seien Sie den anderen immer einen Schritt voraus.
Hier erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen zu dieser Anwendung
Wir haben häufig gestellte Fragen und die dazugehörigen Antworten an einem zentralen Ort zusammengetragen. Suchen Sie in den unten aufgeführten FAQ nach Antworten auf Ihre Frage oder gehen Sie zur Rubrik FAQ, wo alle häufig gestellten Fragen aufgelistet sind.