Artículo
Cómo comprobar la presión del agua
Si alguna vez has tenido una ducha débil, has instalado tuberías ruidosas, has tenido que elegir entre lavar el lavavajillas o lavar la ropa en primer lugar, o has tenido que enfrentarte a un inodoro que se ha descargado durante demasiado tiempo, es probable que hayas estado viviendo con fluctuaciones de la presión del agua.
Estos son los pasos clave que puedes seguir para comprobar cómo comprobar la presión del agua en el hogar y el caudal de agua, así como algunas soluciones fáciles de hacer para mejorar la presión del agua.
¿Qué es la baja presión de agua y cómo medir la presión del agua en el hogar?
Si se trata de presión de agua baja o fluctuante en el hogar, es importante llegar a la causa raíz antes de decidir que necesitas instalar nuevas tuberías y bombas. En la mayoría de los casos, hay muchas razones por las que algunas cosas en casa podrían no funcionar tan bien como deberían - y un montón de soluciones simples que pueden aplicarse.
¿Qué es la baja presión de agua?
La baja presión de agua significa que el caudal de agua a través de las tuberías es débil, lento y, por lo general, ineficiente, y afecta a los grifos, los grifos y los accesorios de la vivienda. Esto hace que las actividades cotidianas como bañarse, lavar los platos y usar aparatos como lavadoras y lavavajillas sean menos agradables o efectivas.
¿Qué causa la baja presión del agua?
La presión del agua puede variar mucho en función de diversos factores, como la ubicación, la hora del día y la proximidad a la red de suministro de agua. Por ejemplo, si vives en lo alto de una loma, es probable que la presión del agua sea menor, ya que el agua debe luchar contra la gravedad para llegar a tu casa.
Por otro lado, si vives en la parte inferior de una colina, es probable que el caudal de agua sea más fuerte ya que la gravedad ayudará a llevarlo hasta tu propiedad. Del mismo modo, la presión del agua puede ser baja durante las horas pico de uso, como las mañanas o las tardes, cuando la gente suele regar sus jardines.
¿Cómo se mide la presión del agua?
La presión de agua de su vivienda se mide en bares, una unidad métrica equivalente a 14,5 PSI (libras por pulgada cuadrada). En términos más simples, las barras indican la fuerza del agua que fluye a través de las tuberías. Una barra es la fuerza necesaria para elevar el agua hasta una altura de diez metros.
¿Qué es una presión de agua buena/normal?
Normalmente, la presión de agua en una propiedad residencial oscila entre 45 y 80 psi. Cualquier valor inferior a 40 y probablemente experimentará un caudal de agua más débil en tus grifos y accesorios. Más de 80 puede dañar potencialmente los electrodomésticos y los accesorios con el tiempo. Mantenerlo a unos 50ºC suele ser el punto ideal, lo que le ayuda a disfrutar de un caudal de agua adecuado en toda su vivienda.
Sin embargo, no todas las viviendas son iguales y los requisitos de presión de agua dependen del tamaño, el número de accesorios, el sistema de tuberías instalado y mucho más.
Por lo tanto, es esencial saber cómo comprobar la presión del agua en el hogar, ajustarla en consecuencia y garantizar que satisfaga las necesidades de todos los miembros de la familia y las actividades del hogar.
¿Cómo pruebo la presión del agua?
Muy a menudo, la baja presión de agua no tiene que ver con su sistema local de distribución de agua, sino con algo en su hogar. ¿Han sufrido tus vecinos los mismos problemas? ¿Todos los aparatos de agua de tu hogar indican baja presión?
Si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa, el problema probablemente se encuentre a nivel municipal. Si la respuesta es negativa, es hora de comprobar la presión del agua en cuatro sencillos pasos:
- Invierte en un manómetro de agua.
- Diríjete hacia la espita de agua, retira la manguera y enrosca el indicador de prueba en la espiga, asegurándose de que la cara del indicador sea visible.
- Abre la válvula de espita y comprueba la lectura. Esto indicará la cantidad de presión que entra en tu hogar (desde un sistema de servicios públicos o un pozo).
- Registra la lectura para poder compararla con futuras lecturas cuando la presión del agua sea diferente (inferior o superior).
Invertir en un indicador no es sólo una gran idea para las pruebas, sino también para localizar fugas molestas dentro del sistema de tuberías de tu casa.
Puedes comprobar si existen fugas manteniendo cerradas todas las válvulas (incluidos los aparatos de agua como lavavajillas y lavadoras) y cerrando la válvula principal de agua de la vivienda. Si la presión permanece constante durante una hora, es probable que las tuberías de la vivienda no presenten fugas. Si la presión cae más de tres PSI, puede haber una fuga y puede que necesites contactar un plomero.
Prueba paso a paso del caudal de agua
Otra opción es una prueba de caudal de agua (todo lo que necesita es una calculadora de seis segundos) y sabrás tu caudal:
- Asegúrate de disponer del equipo: una jarra de agua de 1 o 2 litros, un cronómetro y una calculadora.
- Coloca la jarra de agua bajo el grifo del baño o la ducha y enciéndala durante seis segundos.
- Calcular los litros por minuto. Toma la cantidad de agua en la jarra y multiplica la cifra (en litros) por 10. Esto te dará el caudal (por ejemplo, 0,7 litros x 10 = 7 litros por minuto)
Un caudal de menos de 10 litros por minuto indica baja presión. Si son 10-15 litros? La presión es aceptable pero mejorable. ¿Y si supera los 15 litros? Estás en buena forma.
Soluciones rápidas para baja presión de agua
Descubrir la baja presión del agua en el hogar puede ser preocupante, pero no hay por qué asustarse. Es importante comprender que podría haber varias razones detrás de la baja presión de agua: desde sedimentos o incrustaciones en el calentador de agua hasta demasiados codos en las tuberías. Sin embargo, aquí hay algunas soluciones simples que pueden ayudar a aumentar la presión del agua en toda tu casa.
1: Comprueba la válvula de cierre
La válvula de corte controla la cantidad de agua que sale de la válvula del contador de agua y puede encontrarse en una de varias ubicaciones. Comprueba la válvula de cierre para comprobar si se ha activado correctamente.
2: Aireadores, cabezales de ducha o tuberías obstruidos.
¿Cuándo fue la última vez que se limpió a fondo el cabezal de la ducha o los grifos? Es posible que no puedan desempeñarse tan bien como se esperaba debido a la acumulación de sedimentos. También debes comprobar esto en las tuberías, especialmente si tienen más de 20 años (acero), más de 40 años (latón) o más de 50 años (cobre).
3: Fugas ocultas
Si sospechas que las fugas son el problema, comprueba el calentador de agua, las mangueras flexibles que tenga y todas las válvulas situadas bajo cada fregadero. La fuga también podría provenir de una tubería congelada detrás de una pared. Es posible que también desees apagar todos los aparatos de agua al mismo tiempo y comprobar el contador de agua. Si el medidor muestra que aún se está utilizando agua, esto te proporcionará más pruebas de fugas. En todos los casos, recomendamos que intervenga un plomero.