6 preguntas Intermedio

Test de Ecademy

2 - Desinfección de agua

El test de este curso contiene 6 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 2 de 6 Intermedio

¿Qué organismos vivos del agua puede matar el dióxido de cloro, además de la Legionella pneumophila?

Pregunta 4 de 6 Intermedio

En un sistema de agua potable, ¿a qué temperatura debe estar el agua de los grifos?

Pregunta 5 de 6 Intermedio

¿En qué aplicación es importante centrarse en las cuatro áreas siguientes para evitar la legionela? 1) Temperatura del agua. 2) Dimensionamiento de los tanques y las tuberías. 3) Materiales de los tanques y las tuberías. 4) Aislamiento de los tanques y las tuberías.

Pregunta 6 de 6 Intermedio

¿Cómo se llama la enfermedad descubierta en 1976?

Pregunta 6 de 6 Intermedio

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 2 - Desinfección de agua

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 2 - Desinfección de agua prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Dónde vive y se reproduce la bacteria Legionella pneumophila?
A: En agua caliente estancada
Correct
Q: ¿Qué organismos vivos del agua puede matar el dióxido de cloro, además de la Legionella pneumophila?
A: Hongos, virus y algas
Correct
Q: ¿Dónde se inyecta el dióxido de cloro en el sistema de agua?
A: En la entrada de la tubería del suministro de agua municipal en el edificio
Correct
Q: En un sistema de agua potable, ¿a qué temperatura debe estar el agua de los grifos?
A: 55 °C (131 °F) como mínimo
Correct
Q: ¿En qué aplicación es importante centrarse en las cuatro áreas siguientes para evitar la legionela? 1) Temperatura del agua. 2) Dimensionamiento de los tanques y las tuberías. 3) Materiales de los tanques y las tuberías. 4) Aislamiento de los tanques y las tuberías.
A: Sistemas de agua potable
Correct
Q: ¿Cómo se llama la enfermedad descubierta en 1976?
A: Legionelosis