Introducción a la desinfección de agua
¿Por qué es tan importante la desinfección de agua y cómo crece y prolifera la legionela?
En 1976, 4000 miembros de la Legión Americana se reunieron para su convención anual en un hotel de Filadelfia.
Solo 3 días después de la convención, los legionarios empezaron a padecer una enfermedad misteriosa parecida a la neumonía.
Los medios de comunicación la llamaron "el asesino de Filadelfia".
Un nombre apropiado para una enfermedad que en un solo brote contagiaría a 221 personas y mataría a 34.
Cuando las autoridades federales del Centro de Control de Enfermedades publicaron su informe sobre el brote un año después, llamaron a la enfermedad por el nombre comúnmente aceptado ahora: legionelosis.
Más de 30 años después, la legionelosis sigue siendo una amenaza muy real para personas de todo el mundo.
La tasa de mortalidad de la legionelosis oscila entre el 5 % y el 30 %, y entre 8000 y 18.000 personas son spitalizadas cada año por esta enfermedad en EE. UU.
Obviamente, la cifra es mucho mayor a nivel mundial.
La legionelosis está causada por la inhalación de "Legionella pneumophila".
La "Legionella pneumophila" es una bacteria natural que respira a temperaturas entre 25 °C y 46 °C.
Suele encontrarse en forma de biopelícula en entornos húmedos, por ejemplo, en aguas estancadas.
La biopelícula es un depósito viscoso donde viven y respiran microorganismos y es muy resistente a los desinfectantes.
Cuando se altera el agua contaminada, por ejemplo, en una ducha, se forman gotitas de agua en el aire llamadas aerosoles, que pueden transferir bacterias al sistema respiratorio humano.