10 preguntas Intermedio

Test de Ecademy

37 - Bombas sumergibles Grundfos SQ/SQE

El test de este curso contiene 10 preguntas y se pueden volver a contestar las preguntas en cualquier momento.

Tiene que contestar todas las preguntas correctamente para aprobar el test y completar el curso.

Empezar el test

Pregunta 1 de 10 Intermedio

¿Cuánto tiempo se tardó en sustituir la bomba por una bomba Grundfos SQ? 

Pregunta 3 de 10 Intermedio

¿En qué rango tiene que estar la tensión de suministro para que la bomba SQ/SQE suministre un caudal de agua?

Pregunta 5 de 10 Intermedio

¿Cuál es el método de arranque más utilizado para los motores de las bombas convencionales de 4"?

Pregunta 6 de 10 Intermedio

¿Cuál es un beneficio clave de la protección de tensión de la bomba SQ/SQE para el instalador?

Pregunta 10 de 10 Intermedio

¿Qué bomba sumergible se sustituyó por una bomba Grundfos SQ?

Pregunta 10 de 10 Intermedio

¿Está contento con su respuesta?

Envie las respuestas para ver los resultados del test.

Enviar

Resultados del test

¡Enhorabuena! Ha aprobado y completado el 37 - Bombas sumergibles Grundfos SQ/SQE

Achieved badges:

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Continuar con la formación Ir a mi ECADEMY

Lo siento. No ha aprobado el 37 - Bombas sumergibles Grundfos SQ/SQE prueba esta vez

¿Cómo calificaría este curso?

Le invitamos puntuar de este curso. Recuerde que debe iniciar sesión antes de realizar la prueba para poder dar su calificación.

Correct
Q: ¿Cuánto tiempo se tardó en sustituir la bomba por una bomba Grundfos SQ? 
A: 30 min
Correct
Q: ¿Qué pasa si el nivel estático de agua desciende demasiado?
A: El nivel del agua desciende por debajo de la entrada de la bomba.
Correct
Q: ¿En qué rango tiene que estar la tensión de suministro para que la bomba SQ/SQE suministre un caudal de agua?
A: Entre 150 V y 315 V
Correct
Q: ¿Por qué es importante el dimensionamiento correcto de una bomba sumergible?
A: Porque una bomba infradimensionada no es capaz de entregar el caudal y la presión necesarios, y una bomba sobredimensionada reduce la eficiencia energética, incrementando los costes operativos.
Correct
Q: ¿Cuál es el método de arranque más utilizado para los motores de las bombas convencionales de 4"?
A: Directo en línea
Correct
Q: ¿Cuál es un beneficio clave de la protección de tensión de la bomba SQ/SQE para el instalador?
A: Menos visitas de servicio
Correct
Q: ¿Por qué es importante proteger una bomba frente a sobretensiones y subtensiones? 
A: Porque las grandes variaciones del suministro eléctrico pueden dañar el motor con el tiempo.
Correct
Q: ¿Cómo funciona la protección integrada contra marcha en seco? 
A: Detiene la bomba cuando se detecta una carencia de agua. 
Correct
Q: ¿Por qué es necesario instalar la unidad de bombeo por debajo del nivel dinámico de agua?
A: Para evitar el riesgo de marcha en seco durante el funcionamiento.
Correct
Q: ¿Qué bomba sumergible se sustituyó por una bomba Grundfos SQ?
A: Una bomba sumergible de 4"