Makale

Temiz ve güvenli su kıt hale geldiğinde

Dünya genelinde şehirler hızla büyüyor ve buna bağlı olarak güvenli ve temiz su talebi artıyor; 2050 yılına kadar 2,5 milyar daha fazla insanın şehirlerde yaşaması bekleniyor.

Artan talebe rağmen mevcut kaynaklarımızı kirletmeye veya boşa harcamaya devam ediyoruz. Tüm atık suların yaklaşık %80'i doğru şekilde arıtılmadan doğaya geri dönüyor. Aynı zamanda tüm dünyada, transfer edilen tatlı suların ortalama %30'unu kaybediyoruz. Şehirlerde transfer edilen suyun yaklaşık %60'ı kötü su şebekeleri nedeniyle transfer sırasında kayboluyor. 

Su kıtlığı, Mexico City için yeni bir şey değil. Suyunun %40'ını uzak kaynaklardan getirerek karşılayan şehir, bu duruma oldukça alışkın görünüyor. Aynı zamanda, boru şebekesi sorunları nedeniyle, şehir transfer edilen suyun %40'ını kaybediyor ve buna ek olarak atık suyun geri dönüştürülmesi için büyük ölçekli bir tesis yok. Akıllı su çözümleri ile bu gibi kayıplar önemli ölçüde azaltabilir.  

Birçok şehrin su altyapısı eski ve kötüleşiyor ve bu hızlı büyüme ile başa çıkabilecek donanımda değil. İşler her zamanki gibi ilerlemeye devam ederse, 2030 yılında tatlı su arz ve talep arasında % 40 fark oluşacaktır. 

Dünya genelinde pek çok büyük şehrin Sıfırıncı Güne yaklaştığını görebiliyoruz; yani Londra, Miami, Pekin, Mexico City, Cape Town gibi şehirlerin içme suyunun tükenme riski var. Bu küresel su sorunlarının üstesinden gelmek için suyun kullanımı ve yeniden kullanımı için doğru su yönetimi çözümleri çok önemlidir. Kalıcı değişiklikler yapmamız için doğru anlayış da büyük öneme sahiptir. 

Gerçekler

Su kaybı 

Küresel olarak transfer edilen suyun ortalama %30'u musluğa hiç ulaşmaz. Şehirlerde bu ortalama daha da yüksek ve %60'a ulaşabiliyor. Bu su, hem sızıntı hem de hırsızlık nedeniyle kayboluyor. Ülke bazında fatura edilmeyen su (FES) örneklerinden birkaçı: Birleşik Krallık %21, Meksika %40, Amerika Birleşik Devletleri %20, İsveç %40, Liberya %49, Ermenistan %83, Çin %21 ve Venezuela %62.

Kaynak: Küresel gelir getirmeyen su sorununun ölçülmesi, R. Liemberger ve A. Wyatt

Su talebi

Bugün 2 milyardan fazla insan tatlı su kaynaklarına erişimin azalması riski ile yaşıyor. 2050 yılında dünya nüfusunun% 40'ının şiddetli su stresi altında yaşayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6, UNWD Raporu 2018+2020  

Şehirleşme

2050 yılına kadar, ek 2,5 milyar insanın daha şehirlerde yaşaması bekleniyor ve bu, nüfusun %68'i demek. Bu artışın neredeyse %90’ının Afrika ve Asya’da gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: Birleşmiş Milletler, Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü

Çözümler iş başında 

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin çok fazla baskı altında olmasına rağmen daha iyi, daha verimli, daha sürdürülebilir su yönetimi için akıllı çözümler var. Su arıtma, suyun yeniden kullanımı ve talebe göre dağıtım gibi bu çözümlerden bazıları, dünyanın her yerindeki kasaba ve şehirler için optimum su basıncı ve debisi sağlıyor ve boru patlamalarını en aza indiriyor.

Ningbo, 1,5 milyon vatandaş için güvenli ve doğru dozaj uyguluyor

10 yıl önce, Çin'in Ningbo kentindeki bir göl suyu tesisi, tehlikeli sodyum hipoklorit bileşiğinin transfer edilmesi için yardıma ihtiyaç duymuştu. Kurulan Grundfos dozaj pompaları bugün hala güçlü bir şekilde çalışıyor ve 1,5 milyon şehir sakinine su güvenliği sağlıyor. 

Su tesisi %20 enerji + su tasarrufu sağladı 

Kamboçya’nın Takéo şehrinde bir su dağıtım şirketi, Doun Kaev kasabasına ve çevredeki 45 köye içme suyu temin etmekte zorlanıyordu. Grundfos ile iş birliği içinde uygulanan akıllı bir talebe dayalı su temin çözümü sorunu ortadan kaldırdı ve su kayıplarını %13, boru patlamalarını %29 oranında azaltarak köylülere 7/24 güvenilir su temini sağladı.

Pompa kanalları Fuzhou'nun nehirlerine yeni akış kazandırdı

Çin'in büyük şehirlerinden Fuzhou, onlarca yıldır nehirlerinde ve kanallarında kirli, pis kokulu su sorunları yaşıyordu. Bir dizi Grundfos pompa kanalları, suya yeniden akış kazandırdı. Bu çözüm kokulu, kirli suları ortadan kaldırarak yoğun nüfuslu nehir kenarı boyunca daha iyi bir yaşam ortamı yarattı.

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz?

Olumlu bir değişiklik yapmak için hemen harekete geçmeliyiz. Grundfos akıllı pompa çözümlerinin yanı sıra binalara yönelik çözümlerimizi açıklayan aşağıdaki bağlantılardan daha fazla bilgi edinebilirsiniz.