Makale
Yüksek performanslı binalar
Daha verimli pompa çözümleri, dünyanın enerji tüketimini büyük ölçüde azaltabilir. Bunun sonucu, iklim değişikliği ve global emisyonlar üzerinde olumlu bir etkiyle sınırlı değil. Sonuç olarak daha yüksek performanslı binalar, daha fazla iç mekan konforu ve daha fazla su güvenliği elde edilir.
Ticari binalar neden optimize edilmelidir?
HVAC sistemleri, binalardaki toplam enerji tüketiminin %40'ını oluşturmaktadır. Enerjiyi etkin şekilde kullanan sistemler, maliyetleri ve enerji tüketimini düşük tutmak için çok önemlidir. Grundfos iSolutions, son kullanıcı konforundan taviz vermeden sistem karmaşıklığını ve işletme maliyetini azaltmak için çok çeşitli akıllı ürünler sunar. HVAC sistemlerine yönelik Grundfos iSOLUTIONS hakkında daha fazla bilgi edinmek için videoyu izleyin.
Tipik zorluklar
Günümüzde ticari binaların tüm ömürleri boyunca iyi performans göstermeleri beklenmektedir. Ancak binalardaki HVAC sistemleri, genellikle birçok bağımsız bileşenden oluştuğu için son derece karmaşık olabilir. Bu bileşenlerin genellikle entegre bir sistem olarak birlikte çalışması gerekir, bu da önemli düzeyde arıza riski anlamına gelir.
Ayrıntılı şemalar ve şartnameler hazırlarken tasarımcılar genellikle tasarım hataları riskini artıran önemli zaman kısıtlamaları altında çalışır. Ayrıca, kullanılan pompalar genellikle büyük boyutludur ve pik yükte çalışır, bu nedenle talepten daha yüksek performans gösterirler. Çoğu sistemde, hatalı ihale malzemeleri nedeniyle tasarım verimsizlikleri yaşanmakta ve sonuç olarak sermaye ve işletme giderleri yüksek, düşük performanslı, yüksek tüketimli HVAC sistemleri ortaya çıkmaktadır.
Bileşenlerin ve çözümlerin devreye alınması ve BYS sistemine entegrasyonu, HVAC sistemini devreye alıp müşteriye teslim etmeden önceki son işlemlerdir. Ayrıca bu, hataların yapıldığı, örnek uygulamaların ihmal edildiği ve prosedürlerin uygulanmadığı aşamadır. Bunun nedeni, personelin doğru eğitime veya iş için yeterli zamana sahip olmaması olabilir. Veya bileşenlerin ya da çözümlerin kılavuzları yeterli bilgi içermiyor olabilir.
Bunun yanı sıra, çoğu kişi tasarım ve kurulum sırasında sermaye harcamalarına, işletme harcamalarından daha fazla öncelik vermektedir. Pompaların kontrolsüz çalışması veya etkin olmayan kontrol modlarında kullanılması nedeniyle bu, zamanla maliyetlerin artmasına neden olabilir. Sonuç olarak Delta T sorunları ortaya çıkar ve binanın enerji tüketimi, tasarım hesaplamalarını aşar. Nihayetinde, düzgün bir şekilde çalıştırılmayan eski sistemler, iç mekan ikliminin kötüleşmesine ve son kullanıcı memnuniyetinin azalmasına yol açar.
Nasıl optimize edebilirsiniz?
Bugün dünyadaki elektriğin %10'u pompalar tarafından tüketilmektedir. Herkes etkinliği yüksek pompa sistemlerine geçerse dünyada elektrik tüketimi %4 azaltılabilir.1 Bu nedenle, küresel iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve daha yüksek performanslı binalar sağlamak için HVAC sistemlerinin optimize edilmesi çok önemlidir.
Varlık değerini ve son kullanıcı konforunu artırırken, sistem karmaşıklığını ve işletme maliyetlerini azaltmak da kritik öneme sahiptir. Sistem bileşenlerinin bir bütün olarak birlikte çalışması; kurulumu ve devreye alınması kolay, etkin çözümlerden oluşan bir ekosistem yaratması ve binanın ömrü boyunca güvenilir bir şekilde çalışması gerekir. Ayrıca, enerji verimliliği gereksinimleri arttıkça HVAC sistemlerinin yüksek performanslı ve CO2 dostu olması, enerji ve bakım ihtiyacını minimumda tutması gerekir.
Çözüm
Grundfos iSOLUTIONS, parçaların ötesine geçer ve her türlü HVAC sisteminde performansı optimize etmek için birlikte çalışan pompalar, sürücüler, sensörler ve yazılımlardan oluşan akıllı bir sistem oluşturur. Grundfos iSOLUTIONS, kurulum ve devreye almayı kolaylaştıran, bina performansını takip eden ve aynı zamanda sistemlerinizi izleyip kontrol eden geniş bir dizi akıllı ve enerji verimli çözümden oluşur.
Örneğin, MIXIT ve Modüler çözümlerimizle karmaşık sistem tasarımının zorluklarını, verimsiz kurulum ve devreye alma zorluklarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Grundfos MIXIT, tüm ayrı bileşenleri tek bir karıştırma devresiyle değiştiren entegre bir çözümdür. Grundfos prefabrik modüler sistemler, sahada basit ve hızlı kurulum ve çalıştırma için hazır, önceden kablo bağlantıları yapılmış, önceden test edilmiş ve önceden devreye alınmış, fabrikada kurulmuş sistemlerdir.
Ayrıca Grundfos Distributed Pumping-DiPu sistemi, soğutulmuş su sistemlerinin nasıl kontrol edileceğine dair bir paradigma değişimidir. Kontrol ve balans vanalarını tamamen ortadan kaldırıp bunları soğutulmuş su sıcaklığına bağlı olarak sistem talebine uyum sağlayan daha küçük, akıllı pompalarla değiştirmenize olanak tanır. Daha küçük boyutlu birincil pompanın yanı sıra daha iyi balanslanmış bir sistem sayesinde sermaye harcamaları azalır. Sonuçta bu, iç mekan konforunu artırmanıza ve önemli ölçüde enerji tasarrufu elde etmenize olanak tanır.
Son olarak Grundfos BuildingConnect, tüm uygulamalarınız için basit ve kullanıcı dostu bir özet sunar ve her kurulumu doğrudan masaüstünden veya tabletinizden izlemenizi sağlar. BuildingConnect sürekli olarak geliştirilmektedir ve sürekli yazılım güncellemeleriyle, sizi her zaman güncel tutacak, geleceğe hazır bir çözüme sahip olursunuz.
Ticari binalarla mı çalışıyorsunuz?
Özelleştirilmiş Servis Sözleşmesi ile endişeyi ortadan kaldırın
Grundfos Özelleştirilmiş Servis Sözleşmesi'nin OPEX'inizi nasıl azaltabileceğini, çalışma süresini en üst düzeye çıkarabileceğini ve size gönül rahatlığı sağlayabileceğini keşfedin. Servis sözleşmesi ihtiyaçlarınızı değerlendirmek için birkaç dakikanızı ayırın.
KAYNAKLAR
Kaynak1: Enerji üretiminden kaynaklanan küresel CO2 emisyonları 12,5 GT (2010), Dünya Enerji Görünümü 2012, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
Kaynak2: Küresel soğutma raporu; Uluslararası Enerji Ajansı, Haziran 2020 https://www.iea.org/reports/cooling
Kaynak3: HVAC Sistemlerinin Bakım ve İşletmesi için Enerji Verimliliği Açısından En İyi Uygulama Kılavuzu (Ocak 2012), Avustralya Hükümetleri Konseyi (COAG), sayfa 36-37 https://www.airah.org.au/Content_Files/UsefulDocuments/DCCEE_HVAC_HESS_GuideToBestPractice2012.PDF
Diğer ilgili makaleler ve bilgiler
Grundfos'un yürüttüğü araştırma ve çalışmalarla ilgili makaleleri inceleyin