Sürtünme kaybını ve kavitasyonu anlama

Sürtünme kaybı ve kavitasyonun pompalarınıza nasıl zarar verebileceğini öğrenin ve her iki etkiyi de azaltmanın yollarını öğrenin. 

Borulardan yüksek hızda  transfer ettiğinizde,  sürtünme kaybı ve  kavitasyon riski bulunur. Bu modülde  bu olguları açıklayacağız. Sürtünme kaybının nasıl verimliliği azalttığını ve  kavitasyonun borulara ve pompalara  nasıl hasar verdiğini açıklayacak  ve her iki riski nasıl  azaltabileceğinizi anlatacağız. Sürtünme kaybıyla başlayalım.

Basit bir ifadeyle, sürtünme kaybı  transfer edilen sıvı ile  taşıyıcı ortam arasındaki  temas nedeniyle oluşan basınç kaybını ifade eder. Bir su pompası sistemi ile  su transfer ederken suyun temas ettiği yüzeyler  arasında sürtünme oluşur. Sonuçta bu, enerji ve  basınç kaybına neden olur  ve sistemin genelinde  verimliliği azaltır.

Sürtünme kaybının oluşmadığı  hiçbir sistem parçası yoktur; borularda, dirseklerde ve  vanalarda kayıp oluşur. Peki sisteminizdeki sürtünme kaybı  seviyesini nasıl bilebilirsiniz? Bu, çeşitli  parametrelere bağlıdır: Sistemdeki debi Sıvının viskozitesi Borunun çapı ve uzunluğu Boru ne kadar küçük ve kısaysa viskozite o kadar yüksek olur ve sürtünme kaybı da o kadar fazla olur.

Son olarak boruların yüzeyi. Örneğin boruların  yüzeyi pürüzsüzse sürtünme kaybının azalmasıyla su,  borulardan daha kolay transfer edilebilir. Bu nedenle sürtünme  kaybı seviyesi,  suyun transfer edilme hızı ve  boru boyutundan belirlenebilir. Sürtünme kayıplarını azaltmak için iki şey yapabilirsiniz: 1) Debiyi azaltmak 2) Boru boyutunu arttırmak. Boru boyutunu arttırmak ilk sistem maliyetlerini arttırsa da toplam kullanım ömrü  maliyetini azaltır ve mantıklı bir uzun vadeli çözümdür.

Tipik olarak sürtünme kaybını boru, dirsek, t-bağlantı ve  diğer parça üreticilerinin sürtünme  kaybı verilerinden öğrenebilirsiniz. Şimdi dikkatimizi kavitasyona çevirelim. Kavitasyon, suyun kaynaması  nedeniyle suda ani  hava kabarcıkları oluşması ve  patlaması olarak tanımlanır. Normalde su 100 derecede kaynar. Bu sıcaklıkta su, buhara dönüşür.

Ancak sistem basıncı düşerse kaynama noktası da düşer. Örneğin bir alandaki basınç 0,1 bara düşerse bu alandaki su, 100 derece yerine  45 derecede kaynamaya başlar. Bu alanlardaki basınç  yerel kaynama noktasını  aşacak şekilde yükseldiğinde  buhar molekülleri patlar ve  sıvı biçimine dönüşür. Buna kavitasyon denir.

Genellikle patlamaların boruda yüksek bir ses seviyesi  oluşturduğunu duyarsınız. Kavitasyon, suyun  transfer edildiği borularda görülen en yaygın sorunlardan biridir ve pompa ve boru hasarına neden olan  başlıca faktörlerden biridir. Neyse ki kavitasyon riskini  azaltmanın birkaç yolu vardır. Yapmanız gerekenler: Pompa girişini düşürün ve giriş basıncını arttırın.

Emme borusunda sürtünme kaybını azaltın. Pompanın debisini azaltın. Emme suyu seviyesinin yüksekliği arttırın. Sürtünme kaybı ve kavitasyonla ilgili  eğitim modülümüzü tamamladık. İzlediğiniz için teşekkürler. 

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 8 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel