Doğru transfer pompasını seçme

Transfer pompaları hakkında bilgi edinin ve işe uygun pompayı seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrenin.

Suyu A noktasından B noktasına transfer ederken yeterli basınç ve kaldırma yüksekliği oluşturmak için bir hidrofor pompası gerekir. Suyu bir tanktan diğerine,örneğin yeraltı tankından çatı tankına transfer etmeniz gereken konutlarda aynı anda birden fazla su tankı kullanırken de bu durum geçerlidir. Transfer pompaları genellikle dışarı kurulur güneş, yağmur, rüzgar ve toza dayanabilecek sağlamlıkta olmalıdır.

Transfer pompaları genellikle su depolama tanklarını doldurmak için kullanılır ve bu işlemi mümkün olduğunca hızlı yapmak isteyeceğiniz için sabit hızlı pompa bu işe çok uygundur, transfer pompasında değişken hızlı motora para ödemek gereksiz bir masraftır. Pompa, tanktaki talebe göre otomatik çalışıp durabilmelidir ve bu da genellikle bir şamandıralı vana kullanılarak çözülür.

En yüksek musluk noktası, Hmaks. başlatma basıncının üstündeyse pompa hiç çalışmaz, bu nedenle şamandıralı kontak takılabilecek harici girişli bir pompa seçilmesi önerilir. Pompanın diğer konutlara ve komşu evlere yakınlığını da göz önünde bulundurmak ve ev sakinlerini veya komşuları rahatsız etmeyecek, uygun ses seviyesine sahip bir pompa seçmek de önemlidir. Transfer pompası olarak Grundfos SCALA2, JET pompa veya SCALA1’i öneririz.

SCALA2, suyu A noktasından B noktasına kolaylıkla transfer eder, sessizdir ve dış mekana kurulum için sağlamdır. Çoğu durumda sadece su transferi için fazla gelişmiş olan, gereksiz büyük bir yatırım oluşturan gelişmiş ek özelliklere sahiptir. Hem SCALA2 hem de JET pompa ayarlanabilir devreye girme basıncına sahipken SCALA1’deki ek harici giriş, bir şamandıralı kontak takmaya ve su seviyesi seçilen yüksekliğe geldiğinde tankı doldurmak için pompayı otomatik tetiklemeye imkan tanır.

SCALA1 ve 2, dış mekana kurulum için uygundur, çok sessizdir ve JET pompanın bir baraka veya koruma altına kurulması gerekir ve sesli çalışmasından dolayı konutlara yakın kurulması tavsiye edilmez. Son olarak SCALA1, daha yüksek debi için ikiz pompa olarak kurulabilir.

Grundfos SCALA2, JET pompa ve SCALA1 hakkında daha fazla bilgi için www.grundfos.com’u ziyaret edin.

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 6
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 25 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel