Pompa eğrisi nasıl okunur?

Pompa eğrisinin çeşitli yönlerinin nasıl okunacağına dair temel bir anlayış edinin.

Belirli bir hidrolik sistem için her zaman doğru pompayı seçmenizi kolaylaştırdığından  pompalarla çalışan herkes için bir pompa eğrisini okuyabilmek  çok önemlidir.  

Bu modülde size bir pompa eğrisinin nasıl okunacağını göstereceğiz.  Haydi başlayalım.  

Öncelikle bir pompa eğrisini anlamak için  sisteminizin karakteristik özelliklerini bilmeniz gerekir.  

Sistemin karakteristik özellikleri sistemdeki basınç kayıplarını  debinin fonksiyonu olarak gösterir.  

Ve sistemin karakteristik özellikleri ile  pompanın performansı arasında bir kesişme  noktası olduğunda, belirli bir çalışma noktasına  sahip olursunuz.  

Örneğin bu spesifik Grundfos pompasının pompa performans eğrisini ele alalım.  

Sisteminiz 140 m³/sa debi ve 6,3 metre basma yüksekliği gerektiriyorsa  performans eğrisi bu pompanın  bu gereksinimler için mükemmel  olduğunu gösterir.  

Teknik açıdan, eğrinin altındaki alanda debi  ve basma yüksekliğinin diğer kesişimlerinin  sistem gerekliliklerini de karşılayacaktır.  

Bununla birlikte, bir pompanın boyutunu gereğinden büyük veya küçük seçmek  performansla ilgili sonuçlar doğurabilir,  bu nedenle çalışma noktasına mümkün olduğunca yakın durmalısınız.  

Şimdi, bir kaç tane yaygın şekilde kullanılan pompa eğrisine bakalım:  

-       QH eğrisi  

-       ŋ-eğrisi  

-       P2 eğrisi  

-       ve NPSH eğrisi.  

Bu dört eğri birlikte belirli  bir pompanın performansına ilişkin iyi bir genel bakış sağlar, bu nedenle  bunları aynı veri sayfasına dahil etmeyi öneririz.  

Debiyi ve basma yüksekliğini ölçen bir QH eğrisinde,  düşük debinin yüksek basma yüksekliğine ve yüksek debinin  düşük basma yüksekliğine yol açtığını görebilirsiniz.  

Uygulamanız için gereklilikleri bir kez belirledikten sonra,  Debi (Q) ve Basma Yüksekliği (H), pompanın genel  boyutlarını belirlemenize yardımcı olacaktır.  Bu örnekte, 71 m³/sa’lik bir debinin  42 m'lik bir basma yüksekliğine tekabül ettiğini görebilirsiniz.  Bir ŋ eğrisi pompanın verimliliğini vurgular.  

Toplam verimlilik, hidrolik güç ile sağlanan güç arasındaki orandır.  Bu şekil, sırasıyla sadece pompa ve komple pompa ünitesi için  verimlilik eğrilerini göstermektedir.  

Motor ve pompa bileşenlerindeki kayıplar nedeniyle sağlanan güç  her zaman hidrolik güçten daha büyük olduğu için verimliliğin her  zaman %100'ün altında olduğunu belirtmekte fayda vardır.  

Bu da aynı zamanda komple bir pompa  ünitesinin verimliliğinin sadece bir pompanın  verimliliğinden daha düşük olmasının nedenidir.  Sıradaki P2 eğrisi,  bir pompanın güç tüketimi ile debisi arasındaki ilişkiyi ölçer.  

Pompanın güç tüketimi, pompaya enerji sağlaması gereken elektrik tesisatının  boyutunu belirler.  

Güç tüketimi ayrıca sıvının yoğunluğuna da bağlıdır.  Sıvının yoğunluğu örneğin suyunkinden yüksekse, buna uygun olarak daha  yüksek çıkışlı motorlar kullanılmalıdır.  

Burada gördüğünüz gibi, P2 değeri debi arttığında artar.  Son olarak, net pozitif emme yüksekliğine,  yani NPSH eğrisine bakalım.  NPSH kW değil de metre cinsinden göründüğü için,  farklı sıvıların yoğunluğunu dikkate almak gerekli değildir.  

NSPH, zarar verici kavitasyonla ilgili koşulları açıklar.  

İşte tam da bu noktada NSPH eğrisi işimize yarar.  

Bir pompanın bir sistemde güvenli bir şekilde çalışıp  çalışamayacağını belirlemek için, NPSH, çalışma aralığındaki en yüksek  debi ve sıcaklık için bilinmelidir.  

Önerilen minimum güvenlik payı 0,5 m’dir  ancak uygulamanıza bağlı olarak daha yüksek bir güvenlik payına ihtiyaç duyabilirsiniz.  

Pompa tasarımı, pompa performans eğrisinin nasıl görüneceğini de etkileyebilir.  Hem düz hem de dik pompa eğrileri vardır.  

Düz eğriler, burada görebileceğiniz gibi, debide  büyük bir değişiklikle sonuçlanacak şekilde  basma yüksekliğinde küçük bir değişiklik olduğunda meydana gelir.  

Öte yandan burada gösterildiği gibi,  hem basma yüksekliğinde hem de debide küçük  bir değişiklik olduğunda dik eğriler oluşur.  

Böylelikle pompa eğrilerinin nasıl okunacağına  ilişkin modülümüzü tamamlamış olduk.  Beğendiğinizi umuyoruz.  

Konuya genel bakış

Modüller
Modüller: 3
Tamamlama süresi
Tamamlama süresi: 7 dakika
Zorluk derecesi
Zorluk derecesi: Temel