6 soru İleri

ECADEMY test

30 - Endüstriyel Uygulamalarda Sistem Optimizasyonu

Bu konu testi şunları içerir: 6 soru ve herhangi bir zamanda tekrar alınabilir.

Testi geçmek ve konuyu tamamlamak için tüm soruları doğru cevaplamalısınız.

Teste başlayın

Soru 2 / 6 İleri

Sabit hızlı pompaları değişken hızlı pompalarla değiştirmenin geri ödeme süresi yaklaşık ne kadardır?

Soru 4 / 6 İleri

Tipik bir kazan sisteminde besleme vanası ne sıklıkta bakım gerektirir?

Soru 5 / 6 İleri

Doğrudan sıcaklık kontrollü bir sistem kullanarak ne kadar enerji tasarrufu yapılabilir?

Soru 6 / 6 İleri

Cevaplarınızdan memnun musunuz?

Mevcut cevaplarınızı gönderin ve son test sonucunu alın.

Gönder

Test sonuçları

Tebrikler. Testi geçtiniz 30 - Endüstriyel Uygulamalarda Sistem Optimizasyonu

Kazanılan rozetler:

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Eğitime devam et MyECADEMY\'ye git

Üzgünüz. Testi geçemediniz. 30 - Endüstriyel Uygulamalarda Sistem Optimizasyonu bu sefer test et

Bu kursu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu kursa puan verebilirsiniz. Puan verebilmek için testi çözmeden önce giriş yapmanız gerektiğini unutmayın.

Correct
Q: Aşağıdakilerden hangisi güç limitinde çalışmanın bir avantajıdır?
A: Tüm mevcut basıncı ve gücü kullanma
Correct
Q: Sabit hızlı pompaları değişken hızlı pompalarla değiştirmenin geri ödeme süresi yaklaşık ne kadardır?
A: İki ay
Correct
Q: Eğri telafisi ne işe yarar?
A: Daha sabit bir ayar sağlar
Correct
Q: Tipik bir kazan sisteminde besleme vanası ne sıklıkta bakım gerektirir?
A: En az 12 ayda bir
Correct
Q: Doğrudan sıcaklık kontrollü bir sistem kullanarak ne kadar enerji tasarrufu yapılabilir?
A: %70'e varan
Correct
Q: ‘Yeni anlayışın’ en önemli yönü nedir?
A: Sıcaklık sensörünü doğrudan pompaya bağlama