Yıkama ve temizleme sistemi nasıl daha kompakt hale getirilir
Bir yıkama ve temizleme sisteminin güç ya da verimlilikten taviz vermeden kompakt, taşınabilir bir ünite olarak nasıl tasarlanabileceğini izleyip öğrenin.
Bu bölümde, tasarım aşamasında kompaktlık sağlamanın nasıl çok daha basit ama eşit derecede verimli bir sistem oluşturabileceğini açıklayacağız. Bunu bir Yıkama ve Temizleme sistemiyle örneklendireceğiz. Yıkama ve Temizleme sistemlerinde genellikle yer sıkıntısı vardır, bu yüzden pompaların kompakt olması ama yine de çok yüksek basınç sağlaması önemlidir. Ayrıca genellikle aynı sprey tabancasına üç farklı işlev bağlanır: Düşük basınçlı köpük püskürtme, orta basınçlı yıkama ve yüksek basınçlı temizleme.
Farklı basınç seviyeleri gerektiren farklı fonksiyonların hepsinin aynı pompayla sağlanması, çözümün hala kompakt ve taşınabilir olmasını istiyorsanız oldukça zordur. Ama çözüme geçmeden önce, 20 barlık tipik bir Yıkama ve Temizleme sisteminin nasıl tasarlandığına bakalım. Genellikle Grundfos CR5-36 gibi görece büyük bir pompa, tekerlekli bir arabaya ya da duvara monte kabinlere takılır. Pompa, büyük boyutu sayesinde düşük devirde yüksek basınç üretebilir ama bu çözümün taşınabilirliği zayıftır.
Şimdi eşit derecede güçlü ama çok daha kompakt bir yıkama ve temizleme sisteminin nasıl tasarlanacağını öğrenelim. En önemli noktası yüksek hızlı çalışmadır. Bunun gerçekte ne anlama geldiğine bakalım. Daha kompakt bir sistem istiyorsanız pompayı küçültmelisiniz. Böyle bir seçenek genellikle olmaz çünkü küçük pompalar, düşük basınçlı çalışma için tasarlanmıştır ve bu yüzden yıkama ve temizleme sistemlerine uygun değildir ama Grundfos’un CR serisi buna çözüm sunuyor.
Kompakt CRE3 pompa, yüksek hızlı çalışacak şekilde özelleştirilebilir. Güçlü bir motor takar ve motoru normalden çok daha yüksek hızda çalıştırırsanız çok daha büyük bir pompanın performansının aynısını elde edebilirsiniz. Bu, yüksek hızlı çalışmanın özüdür. Pompa performansını arttırmak. Ancak pompayı düşük verimlilik aralığında çalıştırmanın etkisini belirtmek lazım çünkü hızı ikiye çıkardığımızda motor, normalden sekiz kat fazla elektrik tüketir.
Ama yıkama ve temizleme sistemleri kullanan çoğu tesiste temizleme sırasında üretim durdurulmalıdır, bu yüzden onlar için sistemin her zaman hızlı ve verimli çalışması, sistemi minimum güç tüketiminde çalıştırmaktan çok daha önemlidir. Son olarak, kompakt yüksek performanslı bir yıkama ve temizleme sistemine özgü bazı işlevlere kısaca değinelim. �Güç limitinde çalıştır� işlevi, motorun güç limitine ulaşana kadar hızı arttırmasını sağlar.
Tabloda gösterildiği gibi, motorun nominal gücü aşılmadığı sürece hızını arttırarak her zaman aynı pompadan daha fazla basınç alabilirsiniz. Bu, size çok daha büyük bir çalışma aralığı verir. Kırmızı eğrilerde gördüğünüz gibi, pompa nominal hızda çalıştığında, motorun maksimum gücü kullanılmaz. Ama motorun maksimum gücüne ulaşana kadar pompa hızını arttırırsak yeşil eğride görebileceğiniz gibi, pompaya ekstra basınç katacak daha fazla kapasite oluşur.
Böylece ödediğiniz paradan en iyi şekilde yararlanırsınız. Akıllı bir Yıkama ve Temizleme sisteminin diğer bir önemli işlevi, temizleme işlemi durduğunda pompayı hemen durduran bir durdurma işlevidir. Ayrıca farklı çalışma noktaları ve temizleme işlemine hızlı uyum sağlamak için dijital bir giriş bulunur. Son olarak, kurulumda çeşitli özellikleri ölçmek için girişler ve harici ekipmanları kontrol edebilecek çıkışlar bulunur. Özetle, daha büyük alternatifi kadar güçlü olan, kompakt bir sistem tasarlamak mümkündür.
Alternatif akıllı bir yaklaşım, gücü ve basıncı istediğiniz şekilde kullanmanıza olanak tanıyan kompakt ama eşit derecede güçlü bir çözüm sunabilecekken neden birkaç ayarlı, kullanışsız bir yıkama ve temizleme sistemiyle yetinesiniz? Akıllı yüksek performanslı bir pompayla, duvara monte ve taşınabilir Yıkama ve Temizleme sistemleri için ideal, daha kompakt ve mobil bir üniteye sahip olacaksınız.