GRUNDFOS CM SERİSİN ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI
Dört ana avantaja odaklanarak, Grundfos'un Santrifüj Modüler pompa serisini tanıyacak ve sıcaklık kontrol üniteleri gibi uygulamalarda nasıl kullanılacağı hakkında bilgi edineceksiniz.
Çoğu endüstriyel çözüm için pompaların en dar alanlara sığabilecek şekilde olabildiğince kompakt olması ancak aynı zamanda yüksek verimden taviz vermemesi son derece önemlidir.
Grundfos’un Santrifüj Modüler (CM) pompa serisi bu gereksinimleri karşılar ve piyasadaki en kompakt pompa serilerinden biridir.
Ancak tasarımı, kompaktlık ile sınırlı değil.
Bu bölümde CM pompa serisine daha ayrıntılı bakacak ve sunduğu pek çok avantajı inceleyeceğiz.
Öncelikle CM serisini kısaca tanıtalım.
CM pompalar, 1m3/sa. ile yaklaşık 30m3/sa. arasında değişen debi seçeneklerine sahiptir ve uygulamanıza bağlı olarak 13 bara kadar basınç sağlayabilir.
Normal CM pompalara ek olarak entegre frekans konvertörlü bir e-çözüm (CME) de mevcuttur.
Sistemdeki sensörlerin geri bildirimine göre pompa çıkışını gereken talebe ayarlar ve bu şekilde güç tüketimini azaltarak daha sorunsuz çalışma sağlar.
CM pompalar çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.
Bunlardan biri sıcaklık kontrol üniteleridir ve bu bölümdeki yaklaşımımız olarak bunu kullanacağız.
Ancak şimdilik CM pompaların avantajlarına odaklanalım.
CM serisi dört ana avantaj sunar:
Güvenilirlik, genel kullanım, kompaktlık ve isteğe özel uyarlanabilme.
Bu bölümün devamında bu dört öğenin her birine bakacağız.
CM serisinin güvenilirliği ile başlayalım.
Güvenilirlik son derece önemlidir çünkü pompa arızalanırsa üretici olarak bunun size yansıması kötü olur.
Santrifüj pompalardaki çoğu arıza salmastralardaki kaçaklardan kaynaklanır.
Sıcaklık kontrol ünitesinde çoğu durumda olduğu gibi sıvının diğer bileşenlere sıçraması halinde
bu kaçaklar büyük sorun oluşturur çünkü CM pompalar genellikle kompakt ünitelerde elektronik bileşenlerin yanına yerleştirilir.
Ancak bu tür bir ünitedeki pompa bileşenlerinin ani sıcaklık değişimlerine dayanabilecek olması önemlidir aksi halde bozulurlar.
Peki Grundfos CM bu tür olası arızaları nasıl önlüyor?
Salmastra genellikle en zayıf halka olduğundan dolayı CM’nin salmastrasında birkaç akıllı özellik bulunur.
Öncelikle sıkışmayı önlemek için sabit bir salmastra halkası bağlantısı eklendi.
Sıkışma en kötü durumda salmastralara zarar verebilir ve kaçakları artırabilir.
Salmastranın iyileştirilmiş kuru çalışma özellikleri, kaçaklara neden olabilecek arıza riskini de azaltır.
İkincisi, Grundfos’un CM pompasındaki salmastra, salmastradan ısıyı kauçuk O-ringler yerine flanşlardan aktaracak şekilde tasarlanmıştır.
Bu, O-ringlerin hasar görmesi riskini büyük ölçüde azaltır, bu çok önemlidir çünkü hasarlı O-ringler kaçağa neden olur.
Bunlar, CM pompanın güvenilirliğini artıran akıllı özelliklerden sadece birkaçı, pompanın genel verimine katkıda bulunan daha fazla özellik var.
Bu özelliklerden biri, CM’deki üç fazlı motorlara eklenen dönüş yönü göstergesidir.
CM her iki yönde dönebilse de aslında doğru ve yanlış yön var.
Yanlış yönde çalışmak, doğru yönde çalışmaya göre daha düşük basınç sağlar.
Neyse ki CM tasarımında üç fazlı motorlarda yer alan kurulum göstergesi, yanlış kurulumu tespit etmeye yardımcı olur.
Bu göstergeler, pompanın yanlış yönde döndüğünü belirtir.
Şimdi CM pompanın genel uygulanabilirliğine odaklanalım.
Bir CM pompanın sıcaklık kontrol ünitesinde kullanıldığını düşünelim.
İdeal olarak bu üniteler tüm dünyada uygulanabilir olmalıdır.
Bir pompayı global olarak kullanabilmek için sadece özellikler açısından değil, zorunlu gereksinimler açısından da yasal olması gerekir.
Neyse ki CM, bu gereksinimlerin her ikisini de karşılıyor.
Farklı voltaj seçenekleri mevcut ve bu sayede ister 50hz ister 60hz olsun dünyanın her yerinde kullanılabilir.
Yasal kullanım açısından uyulması gereken çok sayıda enerji verimliliği ve güvenlik gereksinimi var, ABD’deki cURus ve CC onayı, Çin’deki CCC sertifikası bunlardan sadece birkaçı.
CM serisi tüm bu gereksinimleri karşılar.
Başlangıçta kısaca değindiğimiz gibi kompaktlık son derece önemli.
İlk tasarım aşamalarında bile pompa kompaktlık gözetilerek geliştirildi.
Motor milinin pompa mili olarak da hizmet vermesi ve kaplin ihtiyacını ortadan kaldırması da bunun bir göstergesi.
Ayrıca sıcaklık kontrol ünitesi gibi ünitelerde ve kabinlerde kompakt pompaların kullanılması sayesinde ünitenin kendisi de daha kompakt hale gelir ve çok daha düşük maliyetle üretilebilir.
Son olarak Grundfos CM özel ihtiyaçlara göre tamamen özelleştirilebilir.
Sıcaklık kontrol ünitelerinde farklı sıvılar kullanılabilir.
Sıcaklık kontrol ünitelerinde genellikle glikol ve su kullanılır ve bu sıvılar için genellikle AQQE salmastra öneririz.
Ancak farklı salmastra ve kauçuk türleri de mevcut.
Farklı sıcaklık, basınç ve sıvılarla kullanılabilmesi için CM pompalar ihtiyacınıza göre döküm demir veya 1.4301 ya da 1.4401 paslanmaz çelik malzeme ile mevcuttur.
Sıvı açısından CM, soğuk glikol gibi sudan daha ağır bir sıvıyı transfer ediyorsanız daha büyük bir motor kullanılacak şekilde kolayca modifiye edilebilir.
Sudan daha hafif bir sıvı transfer ediyorsanız daha küçük bir motor kullanılacak şekilde modifiye edilebilir.
Ancak özelleştirme açısından CM, 5 dakikadan kısa sürede pompanın 8 metre altına kadar emme yüksekliği oluşturma kapasitesine sahip kendinden emişli modeliyle öne çıkmaktadır.
Bu özelliğiyle kendinden emişli model, su arıtma, domestik su basınçlandırma, yağmur suyu uygulamaları ve daha fazlası için ideal bir çözümdür.
Kendinden emişli CM’ye ilk kullanımdan önce sıvı doldurulmalıdır.
Bu sıvı, havayı boşaltmak ve vakum oluşturmak için kullanılır.
Kendinden emişli olmayan pompaların aksine kendinden emişli CM, ilk emişten bir su haznesine sahiptir, böylece havayı daha iyi yönetir ve sistemde hava bulunması ve kuru çalışmayla ilgili sorunları azaltır.
Grundfos CM’nin önemli özelliklerini büyük ölçüde ele aldık ancak bir kez daha hızlıca gözden geçirelim.
Gelişmiş salmastra tasarımı, kirden daha az etkilenen daha güvenilir bir tasarım sağlar.
Farklı voltaj ve frekans kombinasyonları ve global kullanım için gerekli onaylar CM serisinin dünya genelinde kullanılabilmesini sağlar.
Motor ve pompa flanşı bir araya entegre edilmiştir, çok daha kompakt bir tasarım sağlar ve üniteler çok daha düşük maliyetle üretilebilir.
Son olarak taleplere ve ihtiyaçlara göre özelleştirilebilir.