Referans Örneği
MIXIT ile kolay BYS entegrasyonu
Grundfos MIXIT, Sırbistan'daki yeni Grundfos fabrikasının verimliliği ve konforu en üst düzeye çıkarmasını sağlıyor.
Grundfos MIXIT, binaların enerji verimliliğini artıran hepsi bir arada bir karıştırma devresi çözümüdür. Sırbistan'ın Indjija kentindeki Grundfos fabrikasındaki bir genişletme projesi için MIXIT, mevcut BYS'ye kolay ve sorunsuz bir şekilde entegre edilerek MIXIT ve Grundfos MAGNA3 pompalardan gelen çeşitli parametreler üzerinde tam kontrol sağladı.
Genişletilen fabrika, Grundfos'un su ve enerji tüketimini azaltmayı içeren sürdürülebilirlik hedeflerini karşılayan LEED Gold sertifikasına sahip.
Durum
Grundfos Sırbistan, en yeni nesil enerji verimli sirkülasyon pompalarının üretimini artırmak için Indjija'daki üretim tesisimizi genişletme projesine başladı. 2013 yılında kurulan fabrika, 17.600 m2'lik genişletme projesiyle neredeyse iki katına çıkacaktı.
Tüm Grundfos bina projelerinde olduğu gibi sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda su ve enerji tüketimini azaltmaya yönelik net bir şekilde tanımlanmış hedefler vardı. Bunları başarmak için LEED sertifikası ile birlikte kendi teknolojimizi uyguladığımız bir örnek uygulama oluşturmak istedik.
Bu nedenle yeni fabrikanın ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sisteminin merkezinde, yüksek verimli Grundfos pompalarla birlikte tam kontrol ve gerçek zamanlı izleme ile enerji performansını optimize eden hepsi bir arada karıştırma devresi çözümümüz Grundfos MIXIT yer alacaktı.
Verimliliği ve konforu en üst düzeye çıkarmanın anahtarı, MIXIT çözümünün fabrikanın mevcut BYS'si Sauter Vision Center (SVC) ile sorunsuz bir şekilde entegre olmasını ve iletişim kurmasını sağlamaktı.
Bir tarafta harika tasarımcılara, diğer tarafta seçkin geliştiricilere sahip olmak bir kazan-kazan durumu. Sauter ile iş birliğimizden ve BYS'nin MIXIT ile entegrasyonunun gerçekten amaçladığımız kadar basit olduğunu kanıtlama fırsatından çok memnunuz.
Çözüm
Tasarım aşamalarının başlarında, Danimarka'daki Grundfos genel merkezinden ürün uzmanları, HVAC sistemini ve optimum MIXIT uygulamasını planlamak için yerel tesis yönetimiyle birlikte çalıştı.
Ardından bu birleşik Grundfos ekibi, Sauter geliştiricileriyle bir araya geldi ve Sauter geliştiricileri, tek bir öğleden sonra oturumunda MIXIT çözümünü ve entegrasyon süreci için gereken adımları tam olarak anlayabildi.
Bundan sonraki altı ay boyunca, bir dizi Grundfos MAGNA3 pompa ve MIXIT kontrol ünitesini içeren HVAC sistemi kuruldu ve devreye alındı.
Yerden ısıtma ve ofis radyatörleri için birer tane ve klima santralleri için yedi tane kontrol ünitesi olmak üzere çeşitli boyutlarda dokuz MIXIT kontrol ünitesi kuruldu. MIXIT üniteleri, Sauter'in geliştirme ekibi tarafından SVC BYS'ye entegre edildi ve Modbus RTU üzerinden iletişim kuruldu. MIXIT'in dahili fieldbus'ı ayrıca Modbus TCP ve BACnet (MS/TP veya IP) üzerinden iletişim kurabiliyor.
Sisteme, çoğu ultra yüksek verimli IE5 motora sahip toplam 28 MAGNA3 ve 27 TPE enerji verimli sirkülasyon pompası kuruldu. Çok sayıda veri noktası, MAGNA3 pompalar ile MIXIT üniteleri arasında kablosuz olarak ve ardından tek bir tedarikçiden pompalar ve kontrol üniteleri arasında kesintisiz iletişim için benzersiz bir çözüm olan BYS'ye aktarılıyor.
Grundfos MIXIT'in Sauter Vision Center BYS'ye entegrasyonu çok kolaydı. MIXIT'ten, açık iletişiminden ve kontrol edilebilecek çok sayıda parametre olmasından gerçekten etkilendik.
Sonuç
MIXIT'i BYS'ye bağlamak, sistem entegratörü için çok basit bir süreçti ve Grundfos ekibi ile Sauter'in uzman geliştiricileri arasındaki olumlu diyalog ve yakın iş birliği sayesinde daha da kolaylaştı.
Sıcaklık, debi, sınırlayıcı fonksiyonları gibi daha pek çok kullanımı kolay veri parametresi artık BYS aracılığıyla izlenebiliyor ve kontrol edilebiliyor; bazı parametreler pompalardan kablosuz olarak iletiliyor ve böylece ek iletişim modülleri için herhangi bir harcama gerekmiyor.
BYS aracılığıyla tesis müdürü, tüm yönetim ve üretim alanlarındaki çalışanlar için optimum konfor sağlamak amacıyla her fabrika alanındaki her ayar noktasını kontrol edebiliyor.
Doğal olarak, yeni tesisimizde yüksek verimli Grundfos teknolojimizden en iyi şekilde yararlanmak istedik. Artık LEED Gold sertifikalı fabrikamızda enerji, su ve maliyetleri önemli ölçüde azaltıyoruz ve çalışanlarımıza optimum konfor sağlamak için tam kontrole sahibiz.
MIXIT sisteminin devreye alınmasının ve uygulanmasının kolay olduğu kanıtlandı ve uyarı işlevleriyle bakım süresinden saatler kazandıran takvim ve zamanlama fonksiyonları sayesinde daha fazla kontrol edilebiliyor.
Genişletilmiş fabrika alanı artık tamamen çalışır durumda ve LEED Gold sertifikasına sahip; bu sayede planlama aşamasında belirlenen tüm iddialı su ve enerji verimliliği hedeflerini karşılıyor. MIXIT, sertifikalandırma kuruluşu tarafından bu statünün elde edilmesinde önemli katkıda bulunan bir faktör olarak seçildi.
Grundfos’un sunduğu çözüm:
- Üretim alanı klima santralleri (AHU) için 6 adet MIXIT 32-16 R NRV
- Kantin klima santrali (AHU), ofis radyatörleri ve yerden ısıtma için 3 adet MIXIT 25-10 R NRV
- 28 adet MAGNA3 kafesli rotor tipi sirkülasyon pompaları (17 çeşit)
- 27 adet TPE2 tek kademeli, kısa kaplinli in-line santrifüj pompa (12 çeşit)
- HVAC'a ek olarak eksiksiz bir Grundfos su arıtma sistemi kuruldu.