FAQ
Otázka: Prečo sa odporúča pravidelná kontrola tlaku v integrovanom tlakovom zásobníku vodárne SCALA2?
Odpoveď:
Každoročná kontrola tlaku v integrovanom tlakovom zásobníku vodárne SCALA2 je nevyhnutná pre optimálny výkon. Počas prevádzky sa čerpadlo zastavuje a spúšťa, čo spôsobuje pohyb membrán v zásobníku. To umožňuje molekulám vzduchu uniknúť a časom sa tlak zníži. Pri inštalácii je veľmi dôležité zabezpečiť správne nastavenie predplniaceho tlaku, ideálne na 70 % požadovanej hodnoty/požadovaného výtlačného tlaku a nikdy ho neprekročiť. Nedodržanie správneho predplniaceho tlaku môže viesť k problémom, ako je hlučná prevádzka, kolísavý tlak, zvýšené riziko poškodenia a vyššia spotreba energie.
Doplňujúce informácie:
Zistite viac: