Članak

Operativni rizici sistema za povišenje pritiska

Loša kontrola podizanja pristiska može oštetiti pumpe i prouzrokovati curenje iz cevi. Vremenom to može dovesti do prekomerne potrošnje vode, spiralnih troškova, pa čak i poplava u unutrašnjim prostorijama. Ali postoji način da preuzmete kontrolu i izbegnete ove rizike u sistemu za podizanje pritiska vode u domaćinstvu – asortiman kompaktnih, "all-in-one" SCALA pumpi.

Pogledajte video zapis i saznajte kako možete izbeći operativne rizike u vezi sa sistemima za povišenje pritiska u domaćinstvima



Operativni rizici sistema za podizanje pritiska

Pumpe za podizanje pritiska nisu konstruisane da rade bez vode. Ali ovo je tačno ono što se može desiti ako se rezervoar za skladištenje vode isprazni ili ako je napajanje iz gradske vodovodne mreže nedovoljno. Ovo će najverovatnije prouzrokovati pregrevanje pumpe i njen kvar.

Curenja vode iz cevi u sistemu mogu prouzrokovati štetu u kući a u najgorem slučaju mogu izazvati i unutrašnju poplavu. Čak i toalet koji curi ili kapanje sa bašteneske slavine mogu potrošiti značajnu količinu vode i smanjiti radni vek pumpe ako ostanu neprimećeni. Ovo može kreirati akumulirane troškove za vlasnike kuća kako u popravci imovine tako i u velikim računima za vodu.



Pumpa projektovana inteligentnim dizajnom

Buster pumpa koja može detektovati ove operativne rizike takođe može reagovati kako bi se oni izbegli. Grundfos SCALA1 i SCALA2 se izrađuju sa nekoliko funkcija koje štite sistem za podizanje pritiska. Upozorenja prikazana na kontrolnoj tabli (SCALA2) i u aplikaciji Grundfos GO (SCALA1) mogu informisati korisnika o problemu u sistemu na koji treba obratiti pažnju. Na primer, alarm o radu na suvo će ukazati na nedovoljno snabdevanje vodom pre nego što pumpa počne da radi na suvo. Na ovaj način, problemi se mogu rešiti pre nego što izazovu štetu.

Ugrađene zaštitne funkcije na pumpama SCALA:

  • Sprečavanje čestog uključenja: deaktivira pumpu ako otkrije znake malog curenja u sistemu ili slavinu koja nije potpuno zatvorena.
  • Zaštita od rada na suvo: deaktivira pumpu i upozorava korisnika na nedostatak vode u instalaciji kako bi se sprečilo oštećenje pumpe.
  • Maksimalno vreme rada: deaktivira pumpu nakon određenog vremena, smanjujući rizik od curenja prilikom rada kućnih aparata. Kod pumpe SCALA1 vremenski period se može podesiti preko aplikacije Grundfos GO.

Pumpa SCALA pruža ugrađene funkcije koje obezbeđuju optimalnu bezbednost rada i udobnost unutar doma, pri čemu štedi novac kod prekomerne potrošnje vode i sprečava oštećenje imovine. Ova pumpa je konstruisana upotrebom inteligentnog dizajna.

Srodni proizvodi

Pronađite Grundfos proizvode koji su povezani sa ovom temom.

Saznajte više

Od izbora prave buster pumpe do razumevanja alarmnih sistema SCALA pumpe: za potpuno predstavljanje podizanja pritiska u domaćinstvu i asortiman SCALA pumpi preuzmite naše besplatne onlajn kurseve na platformi ECADEMY.

Prijava za dobijanje novosti vezanih za Grundfos proizvode, alate, obuke i događaje