Articol
Riscuri operaționale în sistemul dvs. de ridicare a presiunii
Controlul slab al operațiunii de creștere a presiunii poate deteriora pompele și poate cauza scurgerile în țevi. În timp, acesta poate duce la consumul excesiv de apă, costuri ridicate și chiar inundații în interior. Dar există o modalitate de a prelua controlul și de a evita aceste riscuri într-un sistem casnic de creștere a presiunii - gama de pompe SCALA compacte, all-in-one.
Riscuri operaționale într-un sistem de creștere a presiunii
Pompele de ridicare a presiunii nu sunt construite pentru a funcționa fără apă. Dar exact acest lucru se poate întâmpla dacă rezervorul de stocare a apei rămâne gol sau apa furnizată de la rețea este insuficientă. Acest lucru va cauza supraîncălzirea pompei și, în cele din urmă, defectarea acesteia.
Scurgerile de apă de la conductele din sistem pot cauza deteriorarea locuinței și, în cele mai grave cazuri, pot apărea inundații în interior. Chiar și o toaletă care se scurge sau un robinet de grădină care picură continuu pot consuma cantități semnificative de apă potabilă și pot reduce durata de viață a pompei dacă sunt neobservate. Acest lucru poate crea costuri cumulative pentru proprietarii de case atât prin reparațiile proprietăților, cât și prin facturile de apă costisitoare.
O pompă proiectată cu un design inteligent
O pompă de creștere a presiunii care poate detecta aceste riscuri operaționale poate reacționa, de asemenea, pentru a le evita. Grundfos SCALA1 și SCALA2 sunt construite cu mai multe funcții pentru a proteja sistemul de creștere a presiunii. Alertele afișate pe panoul de operare (SCALA2) și în aplicația Grundfos GO (SCALA1) pot informa utilizatorul despre o problemă în sistem care necesită atenție. De exemplu, alarma de mers în gol indică alimentarea insuficientă cu apă înainte ca pompa să se usuce. În acest fel, se pot rezolva problemele înainte ca acestea să provoace daune.
Funcții de protecție integrate în pompele SCALA:
- Anti-pompaj: dezactivează pompa dacă detectează semne ale unei scurgeri minore în sistem sau ale unui robinet care nu a fost închis complet.
- Protecţie împotriva mersului în gol: dezactivează pompa și avertizează utilizatorul cu privire la lipsa apei din instalație pentru a preveni deteriorarea pompei.
- Timp maxim de funcționare: dezactivează pompa după un timp alocat, reducând riscul de scurgeri în aplicațiile casnice. Pentru SCALA1, perioada de timp poate fi ajustată prin aplicația Grundfos GO.
O pompă SCALA vă oferă funcții încorporate care garantează siguranța funcțională optimă și confortul în toată casa, economisind bani la consumul de apă și prevenind deteriorarea proprietății. Este o pompă proiectată cu un design inteligent.
Obțineți mai multă inspirație
În Laboratorul Grundfos, investigăm problemele comune întâlnite în sistemele de creștere a presiunii și cum să le depășim. Explorați mai multe dintre problemele cu care vă puteți confrunta, consultând articolele noastre de mai jos.
Produse conexe
Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.
Aflați mai multe
De la selectarea pompei corecte de creștere a presiunii până la înțelegerea sistemelor de alarmă SCALA: urmați cursurile noastre online gratuite ECADEMY pentru o introducere completă în creșterea presiunii apei menajere și în gama SCALA.
Înscrieți-vă pentru a afla noutăți despre produse, instrumente, instruire și evenimente