Sustenabilitatea și respectul profund pentru oameni și planetă au fost întotdeauna în centrul activității noastre.
Un respect profund pentru oameni și planetă
La Grundfos, suntem de părere că apa este cea mai importantă resursă de pe planetă. Cu toate acestea, pentru a fructifica potențialul pe care aceasta îl oferă și pentru a face tranziția către un viitor cu apă curată și emisii nete egale cu zero, la nivel mondial ne confruntăm cu mai multe provocări.
Printre acestea se numără nevoia de a transporta mai multă apă, utilizând mai puțină energie, de a ne îmbunătăți rezistența la impactul exercitat de schimbările climatice și accesul tuturor la apă. Acestea sunt provocări la nivel global și ne angajăm să ne aducem contribuția în soluționarea acestora.
Obiective ambițioase
Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei de afaceri Grundfos 2025. Accelerăm găsirea de soluții de apă eficiente din punct de vedere energetic și soluții digitale, deoarece aici putem avea un impact semnificativ asupra câtorva dintre cele mai importante provocări la nivel mondial.
Patru ambiții ne ghidează viitorul sustenabil. Acestea sunt domeniile în care dorim să fie lideri și unde putem avea cel mai mare impact:
Suntem mândri să fim prima companie din lume care vine cu soluții de gestionare a apei, cu obiective de emisii nete egale cu zero aprobate de Inițiativa Science Based Targets.
Stabilirea unor obiective validate bazate pe date științifice este unul dintre cei mai îndrăzneți pași înainte în direcția ambițiilor noastre de sustenabilitate. Prin preluarea inițiativei în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice în întreaga noastră arie de acoperire și în întregul nostru lanț valoric, folosim întregul potențial de care dispunem în inovații și asistență oferită clienților pentru atingerea obiectivelor de sustenabilitate ale acestora.
Vedeți mai multe în videoclipul nostru cu CEO-ul companiei Grundfos, domnul Poul Due Jensen. (Videoclipul este în limba engleză.)
Realizarea împreună a ambițiilor noastre
Cele patru ambiții ale noastre sunt direct legate de Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD). Obiectivul 6 (Apă curată și sanitație) și Obiectivul 13 (Combaterea schimbărilor climatice) sunt cele unde putem contribui cel mai mult, prin protejarea apei la nivel mondial, atenuarea provocărilor climatice, protejarea resursele prețioase și îmbunătățirea calității vieții oamenilor.
Prin asumarea responsabilității pentru acțiunile noastre și lucrând împreună, putem soluționa mai bine câteva dintre cele mai presante provocări de sustenabilitate ale lumii. Clienți, angajați, comunități, furnizori, ONG-uri, guverne, alte companii: aceste părți interesate sunt aliații noștri în producerea unei schimbări. Doar împreună ne putem atinge întregul potențial.
Practici de afaceri responsabile
Comportamentul etic este un aspect fundamental al culturii noastre corporative. Ne angajăm să reducem amprenta noastră, să promovăm un loc de muncă sigur și incluziv și să trăim conform principiilor noastre bazate pe valori.
Raport de sustenabilitate pentru 2023
Vedeți progresul pe care l-am înregistrat în domenii-cheie ale eforturilor noastre de sustenabilitate pe parcursul anului 2023: efortul depus pentru emisii nete egale cu zero, decarbonizarea operațiunilor noastre, reducerea amprentei noastre de apă, politica și acțiunile de senzibilizare, accesul la apă și un model de afacere în economie circulară. Aflați mai multe din raportul nostru de sustenabilitate (în limba engleză)
Eforturile noastre de sustenabilitate chiar contează
Explorați cum ne realizăm ambițiile în practică – economisim energie, economisim apă, integrăm principiile economiei circulare și oferim acces la apă celor care au nevoie.
La Grundfos, puteți avea un impact. Indiferent de domeniul dumneavoastră de expertiză, aveți dreptul să faceți o diferență, pe măsură ce venim cu inovații pentru îmbunătățirea debitului de apă, reducând totodată consumul de energie - pe măsură ce colaborăm pentru a folosi întreg potențialul de care dispunem pentru binele oamenilor și al planetei.