Știri
Campionatul European de Handbal Masculin: Donaţii Grundfos atașate fiecărui premiu "Jucătorul Meciului”
12-Ian-2024
A începutul Campionatului European de handbal masculin (EHF EURO 2024), organizat pentru prima oară în Germania, în perioada 10 - 28 ianuarie.
Donaţii Grundfos atașate fiecărui premiu "Jucătorul Meciului”. Donaţiile Grundfos vor ajunge la o comunitate de 11.000 oameni din Malawi, Africa.
Grundfos este partener oficial și în acest an. Si va acorda pentru fiecare premiu "Jucătorul Meciului” o donație în numele câștigătorului pentru proiectele de apă și canalizare din Malawi, Africa. Donaţia are scopul de a crește gradul de conștientizare socială cu privire la problemele legate de accesul la apă și problemele generate de schimbările climatice. Donațiile Grundfos acordate după fiecare dintre cele 65 de meciuri vor îmbunătăți alimentarea cu apă pentru 11.000 de persoane din Malawi.
Situaţia în Malawi, Africa: Tara este sever afectată de efectele schimbărilor climatice, se confruntă în prezent cu provocări enorme din cauza secetelor prelungite și a inundațiilor. Condițiile meteorologice extreme nu afectează doar producția agricolă și mijloacele de trai ale populației, dar au impact semnificativ și asupra infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare a țării. In prezent doar 63% din populaţia din zona rurală are acces la o sursă de apă potabilă.