Caz

Stația de pompare rezolvă inundațiile mari, crește calitatea vieții în Semarang, Indonezia

The Semarang pumping station solved the flooding problem for the central, affected part of Semarang City.
Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing, Indonesia

Orașul indonezian Semarang suferea de inundații masive. Situat la malul mării, o parte din oraș este sub nivelul mării. În timpul precipitațiilor puternice și a mareelor, un volum de apă necontrolabil provocă ravagii în casele și viața oamenilor. Orașul a construit împreună cu Grundfos o soluție unică pentru a-și proteja cetățenii de inundații. De când a fost pusă în funcțiune în anul 2014, a protejat de inundații centrul orașului, crescând calitatea vieții - și valorile proprietății - pentru cetățeni.

Situația

Orașul Semarang, al cincilea cel mai mare oraș din Indonezia, cu un port comercial mare, a suferit din cauza inundațiilor mai mulți ani.

Semarang se întinde pe coasta nordică din Java. Aproximativ o treime din oraș este sub nivelul mării, de o parte este oceanul, de cealaltă sunt munții. Suprafața totală este de aproximativ 13 kilometri pătrați. Un climat de pădure tropicală îl face una dintre cele mai umede zone din țară - în special în timpul mareelor.

Combinația dintre maree și ploaie este cea mai proastă, a spus Joko Rusmani, consultant, Ministerul Lucrărilor Publice și al Locuințelor din Indonezia.

„Când a crescut nivelul mării din timpul mareei în sezonul ploios, apa a fost blocată de valul mare, provocând inundarea zonelor rezidențiale. A fost o problemă gravă.

„În acea perioadă, chiar și o ploaie mică putea provoca inundații”, spune Ari Soemantri, un locuitor în Jalan Permata Merah, un cartier central din Semarang. „Ploile torențiale pot aduce inundații ce durează zile întregi fără semne de retragere a apei.”

Fenomenul de subsidență a terenului cu până la 10 centimetri pe an a înrăutățit situația. Joko Rusmani spune că acest lucru este provocat de extragerea unei cantități prea mari de apă subterană, în combinație cu construcția de clădiri ce supraîncărcă solul. Per ansamblu, terenurile care se scufundă, ploaia și valurile mari sunt o problemă în Semarang de ani de zile.

O nouă stație de pompare schimbă totul.

Ari Soemantri (second from right), stands with his family at their residence in Jalan Permata Merah, a central Semarang neighbourhood. Flood waters used to plague the area, with no signs of receding, he says. Today, the “flood-free” neighbourhoods bring rising property values.

Soluția

În anul 2013, o echipă extinsă a început să construiască o stație de pompare de drenaj care să poată face față condițiilor severe de inundații. Echipa a fost formată din constructorul indonezian Brantas, consultantul japonez Oriental, Agenția japoneză de cooperare internațională (JICA), Ministerul Indonezian al Lucrărilor Publice și al Așezărilor Umane, administrația locală Semarang și Grundfos. Proiectul a fost un program de management strategic al resurselor de apă realizat de către Guvernul Indoneziei.

Echipa de proiect a etanșat estuarele celor două râuri principale afectate - râurile Semarang și Baru, spune Joko Rusmani.

„Iar acum, apa care vine din amonte este stocată în iazurile de retenție pentru a fi pompată”, spune el. „Deci, ceea ce curgea gravitațional, este acum gestionat de un sistem de pompare.”

El spune că iazurile de retenție pot reține 130,000 m3, în timp ce stația de pompare are o capacitate totală de 35 m3 pe secundă, sau 126,000 m3 / oră. Fiabilitatea este absolută. „Având în vedere că acum ne bazăm pe pompare, ne așteptăm ca pompele să funcționeze non-stop 24 de ore, să funcționeze întotdeauna corect și să fie întreținute bine, astfel încât ori de câte ori avem nevoie, apa să poate fi pompată în ocean fără probleme", spune el.

The northern third of Semarang is under high-tide level, which is partly the cause of flooding. At the harbour, a retaining wall needs to be built higher to help keep the seawater out.

Echipa de proiect a ales pompele Grundfos KPL datorită experienței anterioare folosind tipuri similare de pompe în Surabaya și Jakarta - iar acestea au funcționat fiabil mai mult de zece ani, spune el.

These pumps are very easy to operate. So whenever it rains, we can start the system right away.
Nur Wahid, Operations Manager

„Pentru că pompele au capacități uriașe și erau cele mai mari din Indonezia la acel moment, am cerut sprijin de la specialiștii Grundfos Danemarca”, a spus Joko. „Ne-am asigurat că piesele de schimb vor fi disponibile local pentru următorii 15 ani.”

De când stația de pompare a intrat in funcțiune în anul 2014, a mers așa cum ne așteptam, spune Nur Wahid, Operations Manager. În timpul sezonului uscat, echipajul de la fața locului operează pompele timp de o oră sau două pe zi, pentru a menține bazinul de drenaj la nivelul corespunzător și pentru întreținerea zilnică a pompelor. „Din fericire, aceste pompe sunt foarte ușor de utilizat. Deci, ori de câte ori plouă, putem porni sistemul imediat”, spune Nur Wahid.

REZULTATUL

Astăzi, oamenii care aveau inundații constante în casele lor și pe străzile din centrul orașului sunt acum feriți de inundații. Ei nu mai trebuie să-și ridice nivelul locuințelor pentru a se proteja de inundațiile regulate. „Și drumurile funcționează acum așa cum trebuie”, spune Joko. „Pe atunci, drumurile funcționau mai mult ca și căi navigabile, dar acum sunt uscate. Nu mai sunt probleme. ”

El a adăugat că guvernul poate acum dezvolta infrastructura fără frica de daune cauzate de inundații și maree. „Atât aspectele sociale cât și cele economice au început să crească din nou în Semarang”, spune el.

Într-adevăr, rezidentul Ari Soemantri spune că cum cartierul nu mai este inundat. „Valoarea proprietății și a terenurilor creṣte, deoarece nu mai sunt inundații.”

Joko Rusmani, Consultant, Ministry For Public Works and Housing in Indonesia, sits at a park in central Semarang. “We are proud because this has offered a solution and has been appreciated, and it sets an example for others,” he says.

Joko spune: „Stația de pompare Semarang a rezolvat problema inundațiilor din partea centrală a orașului Semarang. Poate fi folosit ca exemplu sau model pentru a fi aplicat în zone similare. Suntem mândri pentru că acest lucru a oferit o soluție și a fost apreciat, și dă un exemplu pentru alții. Multe guverne municipale din Indonezia au vizitat stația pentru a studia cum pot rezolva aceleași probleme într-un mod util pentru orașele lor. ”

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.