Caz

Soluție integrată pentru buclele de amestec - Amestec inteligent cu monitorizare cloud

Este mult mai ușor să utilizăm acest tip de buclă de amestec ca soluție completă în loc să fie nevoie să proiectăm și să instalăm fiecare componentă în parte", spune Alexander Grafe. „Interacțiunea perfectă dintre unitatea de control și pompă este, de asemenea, un avantaj uriaș.
Alexander Grafe, director tehnic la OVE - Alimentarea Proprietăților cu Utilizarea Eficientă a Energiei

„Când vorbim despre contractarea în materie de încălzire, este esențial pentru noi să putem monitoriza cu precizie și să optimizăm constant funcționarea instalațiilor noastre. Acesta este motivul pentru care am început să căutăm din timp soluții inovatoare pentru buclele de amestec", spune Alexander Grafe, director tehnic la OVE - Alimentarea Proprietăților cu Utilizare Eficientă a Energiei. Această companie de dimensiuni medii, specializată în contractele de furnizare de energie, adoptă o abordare completă în ceea ce privește alimentarea cu energie a cartierelor într-un mod inovator și sustenabil și deservește deja în prezent peste 450 de proprietăți la nivel național.

OVE a aflat despre MIXIT, soluția de buclă de amestecare produsă de Grundfos, încă din 2017. „Soluția all-in-one cu control integrat al pompei a fost ceea ce aveam nevoie", își amintește Alexander Grafe. „Am vorbit cu Grundfos la un târg comercial și, la scurt timp după, am finalizat primul nostru proiect cu MIXIT." În prezent, există mai mult de 30 de instalații aflate în funcțiune. OVE utilizează acum cea mai recentă generație MIXIT, lansată de Grundfos în primăvara anului 2021.


Proprietate de referință cu cea mai recentă generație MIXIT

Primul proiect OVE care utilizează noua generație MIXIT este o proprietate imobiliară din Bad Rothenfelde, iar furnizorul contractant o folosește și ca proprietate de referință. Proprietatea finalizată în 2021 are opt unități locative, iar alte opt unități vor urma în a doua fază de construcție în 2022. Tehnologia de furnizare a fost deja proiectată pentru toate cele 16 unități.

Căldura este generată în principal de o unitate de cogenerare alimentată cu gaz. Căldura decuplată de 70-85 de grade Celsius este atenuată folosind un rezervor cu schimbare de fază pentru a asigura o durată de viață optimă pentru unitatea CHP. Unitățile sunt alimentate folosind un circuit cu temperatură scăzută, care este proiectat pentru a menține o temperatură a debitului de alimentare/retur de 45/35 de grade pe tot parcursul anului. Fiecare apartament are propria sa stație de transfer cu un distribuitor pentru încălzirea prin pardoseală și un boiler electric combinat pentru susținerea sarcinilor de vârf la încălzirea apei menajere.

„Crearea buclei noastre de amestec cu o soluție completă, în loc să fie nevoie să poziționăm și să instalăm toate componentele individuale, este considerabil mai ușoară. Interacțiunea perfectă între unitatea de control și pompă este, de asemenea, un avantaj hotărâtor." Alexander Grafe

Buclă de amestec pentru reglarea debitului

O buclă de amestec cu Grundfos MIXIT asigură scăderea debitului la nivelul circuitului de alimentare. Pentru a face acest lucru, o parte din debitul de retur din rețeaua de alimentare este adăugat la debitul de 60 până la 70 de grade. Debitul de retur are o temperatură de aproximativ 25 până la 30 de grade, iar temperatura necesară pentru circuitul de alimentare este de aproximativ 40/45 de grade.

„Desigur, este mult mai ușor să utilizăm acest tip de buclă de amestec ca soluție completă în loc să fie nevoie să proiectăm și să instalăm fiecare componentă în parte", spune Alexander Grafe. „Iar interacțiunea perfectă între unitatea de control și pompă este, de asemenea, un avantaj uriaș. Unitatea controlează funcționarea pompei și își utilizează, de asemenea, senzorii. Tot ce trebuie să faceți este să setați parametrii unității de control și nu fiecare componentă în parte. În ultimă instanță, soluția facilitează extrem de mult adaptarea exactă a debitului și găsirea valorii delta T optime (distribuția temperaturii debitului de alimentare și de retur) pentru o funcționare eficientă."

Monitorizarea cu noua soluție cloud

Sistemul este monitorizat de la distanță din camera de control de la sediul companiei. Pentru a face acest lucru posibil, ultima generație MIXIT este echipată cu propria intrare RJ45, care vă permite să monitorizați bucla de amestec folosind soluția cloud Grundfos BuildingConnect. Această platformă este utilizată pentru a monitoriza, controla și opera sistemele de încălzire în clădirile mai mici care nu au un sistem de control cuprinzător. Deși în versiunea standard MIXIT există funcții importante care pot fi utilizate, spectrul complet al funcțiilor necesită un upgrade de software al unității de control.

„Soluția cloud este o dezvoltare avansată importantă pentru buclele de amestec", spune Alexander Grafe. „Cu modelele mai vechi, am folosit protocolul GENIbus pentru a accesa datele. Acum, cu soluția cloud, tot ce avem nevoie este o conexiune activă la internet pentru a avea acces la toate punctele de date ale buclei de amestec prin intermediul tabloului de bord din fabrică."

OVE intenționează să utilizeze cea mai recentă tehnologie MIXIT nu numai în instalațiile noi, ci și atunci când modernizează instalații vechi. „Soluția all-in-one și-a dovedit avantajele pentru noi în zeci de instalații”, declară Alexander Grafe. „Aceasta reduce cheltuielile pe care le implică planificarea și instalarea, este ușor de manevrat și ne oferă un control maxim asupra funcționării buclei de amestecare. Soluția de monitorizare în cloud pentru cea mai recentă generație este o dezvoltare semnificativă și a făcut conceptul și mai atractiv pentru operatorii care doresc să își optimizeze în mod constant instalația."

Soluția cloud este o dezvoltare ulterioară importantă pentru buclele de amestec. Avem nevoie doar de o conexiune activă la internet pentru acces la toate punctele de date ale buclei de amestec prin intermediul tabloului de bord din fabrică.
Alexander Grafe, director tehnic la OVE - Alimentarea Proprietăților cu Utilizarea Eficientă a Energiei