Caz

Înlocuirea eficientă din punct de vedere energetic a sistemului de răcire scade costurile și emisiile hotelului de lux

Verificarea energetică Grundfos de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel a propus ca sistemul curent cu cinci pompe de 37 kW să fie înlocuit cu doar trei pompe Grundfos NBE de 18,5 kW, echipate cu convertizoare de frecvență și un controller inteligent pentru a economisi în mod semnificativ energie și a reduce costurile, precum și a scădea emisiile, având o perioadă de amortizare a investitiei mai mică de un an.

Părea puțin probabil ca trei pompe de 18,5 kW să poată înlocui sistemul nostru de răcire cu cinci pompe de 37 kW, dar iată că se poate!
Gelu Bucur, Director tehnic JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Atunci când Grundfos România a realizat o verificare energetică gratuită a hotelului JW Marriott din București, raportul a evidențiat faptul că sistemul curent de răcire al acestuia cu cinci pompe de 37 kW ar putea fi înlocuit cu doar trei pompe Grundfos NBE inteligente și foarte eficiente de 18,5 kW. Propunerea a prevăzut o perioadă de amortizare a investitiei mai mică de un an, economii anuale semnificative la energie și costuri, precum și o scădere considerabilă a emisiilor de carbon ale hotelului. Primind aprobarea pentru demarare, Grundfos a oferit asistență completă pe întreaga durată a proiectului, instalând o soluție la cheie care era foarte probabil să se potrivească tuturor previziunilor.

Noi proiecte de colaborare privind optimizarea energetică sunt acum în desfășurare.

Înainte: Sistemul original încăpea în camera tehnică a hotelului, fără a lăsa niciun spațiu

Suntem foarte mulțumiți de faptul că noul sistem de oferă mult mai mult control și respectă întreaga eficientă propusă în raportul original de verificare energetică. - Gelu Bucur, Director tehnic JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Situația

După douăzeci de ani, sistemul de răcire instalat la ultimul etaj al JW Marriott Bucharest Grand Hotel, un hotel de lux de 5 stele din București, începea să-și arate vârsta.

Nu doar că sistemul devenea din ce în ce mai dificil de întreținut, dar din cauza faptului că cele cinci pompe ale sale de 37 kW aveau nevoie de diafragme pentru reducerea debitului, era evident faptul că sistemul era supradimensionat și consuma mai multă energie decât era necesar, în special în contextul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie.

Pentru că am construit o relație de încredere de-a lungul a cinci ani prin furnizarea de pompe individuale și de consultanță în acest scop, hotelul a acceptat oferta companiei Grundfos de a realiza o verificare energetică gratuită pentru a investiga mai în detaliu costurile sistemului curent de răcire și posibilele economi care ar putea fi făcute cu ajutorul unui echipament de schimb optimizat din punct de vedere energetic.

O verificare energetică Grundfos poate evidenția oportunități de economisire semnificativă a energiei, a costurilor, precum și de scădere a emisiilor de carbon. Suntem încântați că echipa de la JW Marriott Bucharest Grand Hotel ne-a acordat încredere pentru implementarea modului de economisire pe care l-am identificat pentru sistemul lor de răcire.
Emil Șerban, Inginer senior vanzari Grundfos

Soluția

Verificarea energetică Grundfos este o evaluare a sistemului curent de pompe care identifică oportunități pentru scăderea costurilor de exploatare și creșterea eficienței pompelor. Inginerii Grundfos au utilizat datele colectate de la echipamente și informațiile oferite de inginerii hotelului pentru a crea un rezumat precis al sistemului, care a prezentat oportunități evidente de economisire.

Prin investigația realizată în cadrul verificării energetice, s-a descoperit că sistemul de răcire putea funcționa, de fapt, ca un sistem cu doar trei pompe Grundfos NBE de 15 kW, echipat cu convertizoare de frecvență și un controller inteligent CU 352. Echipa tehnică de la JW Marriott a solicitat pompe de 18,5 kW și, în baza acestui fapt, prin raportul verificării energetice, s-a descoperit că hotelul se poate aștepta la:

  • Economii la energie de 180.619 kWh per an
  • Economii la costuri de 54.186 de euro per an
  • Perioadă de amortizare de 0,9 ani
  • Scăderea emisiilor cu 61,95 tde CO2/an

Pe parcurs: Echipa Grundfos a lucrat pe timp de noapte, înlocuind vanele curente, pentru a testa și a se asigura că proiectul va funcționa conform planificării.

După: Înlocuirea celor cinci pompe originale cu trei pompe Grundfos NBE și un controler MPC a oferit un nou nivel de eficiență sistemului de răcire.

Rezultatul

Grundfos a oferit o soluție la cheie, asumându-și responsabilitatea pentru toate etapele, de la măsurătorile inițiale și propunerea tehnică, demontarea pompelor și a componentelor curente, la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de pompe noi complet optimizat din punct de vedere energetic, a accesoriilor hidraulice și a tabloului de automatizare.

Convertizoarele de frecvență sunt controlate printr-un controller inteligent al pompei pentru eficiență maximă, asigurând faptul că noul sistem funcționează, , în conformitate cu economiile la energie și la costuri prevăzute în cadrul verificării energetice.

În plus, pompele și controller-ele inteligente adaugă un nou nivel de inteligență, atât prin transmiterea datelor către sistemul BMS, cât și prin capacitatea acestora de a fi controlate și local, făcând utilizarea sistemului mai simplă pentru client.

După implementarea cu succes a proiectului, echipele JW Marriott și Grundfos așteaptă cu nerăbdare să colaboreze îndeaproape în viitor. A început deja lucrul la un nou proiect de întreținere, cu un program de înlocuiri continue ale pompelor aprobat și două pompe noi comandate. Există oportunități pentru realizarea de investigații în cadrul verificării energetice și pentru celelalte sisteme de alimentare cu apă ale hotelului.

Grundfos ne-a ajutat să aducem un sistem nou, optimizat din punct de vedere energetic, care oferă economii considerabile și ne ajută la îndeplinirea obiectivelor de mediu ale afacerii noastre. Colaborarea noastră a avut un mare succes și așteptăm cu nerăbdare să lucrăm împreună la proiecte viitoare.
Sorin Carstian, Inginer șef JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Furnizat de Grundfos:

  • 3 x pompe Grundfos NBE, conform standardului EN73392960886 – NBE 125-315/275AXEF2AESBQQEPW3
  • 1 x controller Grundfos Control MPC Seria 200096781413 – varianta cu 3 pompe.
  • 1 x senzor de presiune diferențială 96611527 – DPI/--0-6.0b/1/G/ D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.