Caz

Statii de pompare apa uzata, echipate complet, intr-un proiecte de transport apa uzata in Slatina

Soluția livrată

  • 8 Stații de pompare apa uzata, prefabricate, complet echipate
  • 16 Pompe pentru apa uzata cu montaj umed: SLV, SEG
  • 8 Tablouri de control: LCD

TIP PROIECT: TRANSPORT APA UZATA

Pentru modernizarea retelei de apa uzata din Slatina au fost livrate de catre Grundfos opt statii de pompare prefabricate, echipate complete, inclusiv cu tablou de automatizare.

Statiile livrate au fost dimensionate de catre specialistii Grundfos, conform cerintelor transmise de catre operatorul regional, Compania de Apa Olt S.A. Iar punerea in functiune s-a realizat sub directa indrumare Grundfos.

Proiectul s-a desfasurat in perioada 2011-2012.

Statii de pompare apa uzata, echipate complet, intr-un proiecte de transport apa uzata in Slatina

Imagini din proiect

Alte referințe

Citiți experiențele altor clienți care au beneficiat de soluția Grundfos.

Aplicații din același domeniu

Găsiți aplicații de la Grundfos legate de acest subiect.

Produse conexe

Găsiți produse de la Grundfos legate de acest subiect.