FAQ

Pergunta: Porque é que existe glicol nos motores das bombas SP e o que deve ser feito relativamente ao mesmo?

Resposta:

De forma a garantir protecção contra danos provocados pela formação de gelo durante o transporte e armazenamento, as bombas SP são protegidas por uma mistura de água/glicol. Embora o glicol não seja tóxico, após a eliminação da classe de perigo para a água '0' (WHC 0 = não perigoso para a água), esta substância foi inserida na classe de perigo para a água '1' (WGK 1 = ligeiramente perigoso para a água). Embora se aplique um limite mínimo de 200 l/k ao grupo acima referido, algumas autoridades locais têm regulamentos distintos, que requerem que o fluido do motor seja completamente isento de glicol.

Antes de instalar a bomba, contacte as autoridades locais responsáveis por água nesta matéria. Trata-se simplesmente de drenar o fluido do motor no local, substituindo-o por água de torneira normal (consulte as instruções de funcionamento). As instruções estão também disponíveis online nas páginas de produto, no separador denominado Documentação.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.