FAQ

Pergunta: Porque é que a bomba MQ se liga e desliga rapidamente?

Resposta:

A tubagem de aspiração poderá apresentar fugas ou poderá haver ar na água. Verifique se o dispositivo anti-retorno se encontra na linha de aspiração e se está a funcionar corretamente. A pré-carga no depósito de pressão pode não estar corretamente configurada. A pré-pressão deve ser de 1,7 - 1,7 bar. Consulte uma empresa especializada para a realização deste trabalho.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.