FAQ

Pergunta: O que é a elevação e quais são as causas nas bombas submersíveis?

Resposta:

'Força ascensional' refere-se a uma condição em que uma força no sentido vertical é exercida sobre o impulsor/a unidade do veio da bomba, durante o funcionamento. Esta condição pode verificar-se quando a bomba bombeia mais água do que aquela para a qual foi classificada, ou seja, a bomba está a funcionar demasiado à direita na curva.

Contudo, nas aplicações de poço normais nas quais há uma válvula de retenção instalada, não ocorrem geralmente forças de ascensionais. Isto porque a coluna estática do líquido que permanece na tubagem após a bomba ter sido desligada pela válvula de retenção gera uma contrapressão que actua sobre a bomba imediatamente após o novo arranque, de forma a evitar que a bomba funcione demasiado à direita na bomba na curva nesta fase também.

Contudo, se não estiver instalada uma válvula de retenção ou se a válvula de retenção apresentar fugas, não haverá coluna de líquido estática a actuar sobre a bomba durante o arranque. Na maioria das bombas, é exercida uma força ascensional sobre o impulsor / unidade do veio no interior da bomba, neste caso. O movimento ascendente resultante prolonga-se até ao acoplamento bomba-motor, o que significa que é gerada força ascensional também no motor.

Embora a maioria dos fabricantes de motores equipe os seus motores com rolamentos de elevação capazes de suportar uma força ascensional limitada sem danificar o motor, as forças ascensionais devem ser evitadas, de forma a minimizar o desgaste dos componentes da bomba e do motor. As forças de elevação que ocorrem em cada arranque podem provocar um desgaste prematuro da bomba e do motor.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.