FAQ

Pergunta: O que é a cavitação?

Resposta:

A cavitação é a formação e o colapso repentino de bolhas de ar cheias de vapor. Este processo ocorre em pontos no interior da bomba onde a pressão desce abaixo da pressão do vapor do líquido bombeado. A pressão do vapor de um líquido é a pressão à qual o líquido começa a ferver ou a evaporar. A cavitação pode danificar a bomba e ocorre quando a altura piezométrica absoluta útil na aspiração (NPSHR) requerida pela bomba não se encontra disponível.

De forma a evitar a cavitação, deverá existir uma pressão mínima denominada altura piezométrica absoluta útil na aspiração disponível (NPSHA) no orifício de aspiração, para que o líquido não ferva nem evapore. É necessário assegurar que a pressão aplicada no orifício de aspiração é sempre superior à pressão do vapor do líquido a uma determinada temperatura do fluido.

Nota: Quando uma bomba entra em cavitação, a válvula de controlo no lado da pressão deve ser estrangulada, de forma a reduzir o caudal e, consequentemente, o valor NPSH requerido pela bomba. No entanto, é necessário garantir que o caudal restante tem um volume suficiente para refrigerar e lubrificar a bomba de forma adequada.

Informação adicional:

Aprimore o seu conhecimento

Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.