FAQ
Pergunta: A que se referem os termos "modo de aspiração" e "altura de aspiração"?
Resposta:
O termo "modo de aspiração" refere-se a um estado de aspiração com pressão de entrada negativa, no qual o líquido bombeado é fornecido a partir de um ponto localizado abaixo do orifício de aspiração da bomba e que se encontra em contacto com a atmosfera (sistema aberto). Isto significa que a pressão aplicada no orifício de aspiração da bomba é inferior ou igual à pressão atmosférica. As bombas centrífugas requerem sempre uma pressão de entrada suficiente para garantir que o rendimento da bomba está em conformidade com a curva de desempenho.
O NPSH disponível é essencial para um funcionamento correcto. Este é um parâmetro do sistema que deve ser superior ao valor NPSH requerido da bomba mais uma margem de segurança de pelo menos 0,5 m:
NPSHA > NPSHR + 0.5 m safety margin
Informação adicional:
Aprimore o seu conhecimento
Saiba como obter um consumo de energia reduzido, maior conforto e fiabilidade operacional inigualável para a sua aplicação. Leia as histórias dos nossos clientes sobre como beneficiam da abordagem da Grundfos em termos de inteligência, água e energia ou pesquise na pesquisa e conhecimentos da Grundfos mais materiais de aprendizagem, artigos, relatórios técnicos, vídeos e muito mais que beneficiam a sua solução.