Artigo

Tratar e usar a nossa água de forma mais inteligente

Apesar das crescentes exigências de água e energia, continuamos a contaminar ou desperdiçar os nossos recursos disponíveis. A disponibilidade dos recursos hídricos escassos no mundo é cada vez mais limitada devido à poluição dos recursos de água doce causada pela eliminação de grandes quantidades de águas residuais insuficientemente tratadas ou não tratadas em rios, lagos, aquíferos e águas costeiras. Um total de 80% de todas as águas residuais regressam à natureza sem serem tratadas adequadamente.

E, à medida que mais pessoas se deslocam para as cidades, consumimos colectivamente mais bens, que subsequentemente requerem mais água. Esta água constitui uma percentagem significativa da nossa utilização diária, mas é completamente invisível para nós. Cada produto que usamos, como ou como consumimos, leva água para ser produzido. Por exemplo, são necessários 8,000 litros de água para produzir um par de jeans - o que é bastante. Mas se começarmos a utilizar a mesma água mais do que uma vez, com soluções de água inteligentes, poderíamos baixar drasticamente esse número.

Estas questões relacionadas com a água traduzem-se directamente em problemas ambientais, sociais e económicos que nos afectam a todos. Todos nós desempenhamos um papel activo: Os políticos devem implementar a legislação necessária, as cidades devem implementar soluções eficientes disponíveis no que diz respeito à água e energia, e as empresas devem priorizar uma utilização responsável da água, reutilização e tratamento, bem como soluções eficientes em termos energéticos.

Juntos, podemos trabalhar para garantir mais água limpa, sempre que seja necessária, para reduzir o consumo de água e de energia e para minimizar a perda de água - reduzindo o esforço os recursos disponíveis.

Factos

Pegada hídrica

Actualmente, aprox. 90% da água utilizada no nosso dia-a-dia nunca foi vista. A percentagem elevada é utilizada para manter uma vida confortável e produzir alimentos e bens.

Fonte: Conselho Mundial da Água

Comportamento do consumidor

É esperado que as mudanças no comportamento do consumidor e nos padrões de consumo aumentem a necessidade de água e energia em aproximadamente 40% e 50%, respectivamente, até 2030.

Fonte: A Comissão Europeia: um crescente consumismo

Utilização de água

O uso doméstico de água constitui apenas 10% do consumo global total de água; aproximadamente 70% é utilizado na agricultura e os restantes 20% na indústria.

Fonte: Conselho Mundial da Água

Com soluções de água inteligentes, podemos fazer a diferença

Para resolver alguns dos maiores desafios hídricos do mundo, as soluções de água inteligentes desempenham um papel crítico. Já estão disponíveis soluções para ajudar a tratar as águas residuais, minimizar a contaminação da água e reutilizar as águas residuais industriais para reduzir o consumo geral de água. Estas soluções podem transformar resíduos em recursos.

A reutilização de água transforma as águas residuais em recursos numa estação de tratamento de superfícies

Anteriormente, a Grundfos enviava a sua água de processo de CED para um centro de pré-tratamento no local. Aqui, passou por uma filtragem e pré-tratamento básicos antes de seguir para a estação de tratamento de águas residuais municipal da própria cidade. Isto ocorreu até a Grundfos construir um sistema completo de tratamento de águas residuais e de reciclagem para a água de lavagem CED. Ou seja, não há mais desperdício - apenas recursos.

Quer saber mais?

A única forma de fazer uma alteração é agir. Em seguida, encontram-se alguns recursos para uma análise mais aprofundada, incluindo uma visão geral das nossas soluções actuais.